ZHCUAS9B August   2022  – February 2023 DRV8452 , DRV8462 , DRV8962

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 简介
    1. 1.1 概述
    2. 1.2 用途和范围
  4. 2 跳线表和设置
  5. 3 软件设置
    1. 3.1 基于云的 GUI
    2. 3.2 本地安装
  6. 4 硬件设置
  7. 5 启动 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM GUI 应用程序
  8. 6 GUI 操作(DRV8461EVM、DRV8462EVM 和 DRV8462VEVM)
  9. 7 GUI 操作(DRV8962EVM 和 DRV8962VEVM)
  10. 8 GUI 操作(DRV8262EVM 和 DRV8262VEVM)
    1. 8.1 DRV8262 双路 H 桥
    2. 8.2 DRV8262 并行单路 H 桥
  11. 9 更新固件
  12. 10评估硬件概述
  13.   A 附录 A

DRV8262 双路 H 桥

  1. 将两个有刷直流电机连接到 EVM 螺纹接线端子块 J13 和 J14。第一个电机(电机 1 线对)应连接到 J14,第二个电机(电机 2 线对)应连接到 J13。打开 VM 电源。

    GUID-20220831-SS0I-S0M6-SHJL-1G1RHRNCBKPF-low.png图 8-1 双电机连接到跳线

  2. 转至“Driver Control”页面中的“LOAD CONTROL”选项卡。VM 电压小工具将读取 J12 的输入电压。

    GUID-20220809-SS0I-PGQ7-2XHM-R288WS4SSFHM-low.png图 8-2 负载控制页面相位/使能模式
    注意 - 上面的屏幕截图尚未更新 - 最新版本的 GUI 是固件版本为 0.24 的 DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI。

  3. 相位/使能模式评估:将 MODE1 和 MODE2 设置保留为默认设置。将“Motor Driver”设置为“Awake”。按“Start Drive 1”和“Start Drive 2”按钮。保留应用程序所需的“Direction”设置。这些测试期间的其余设置可保留默认位置和值。将“IN1 Duty Cycle”设置为所需的值。相应的电机将开始朝一个方向旋转,电机电流将显示在“BRIDGE-1 CURRENT”和“BRIDGE-2 CURRENT”的“Output Status”显示窗口中,请参阅图 8-4。更改“Direction”设置。电机速度将下降至静止状态,然后改变方向并提升至与设定占空比相对应的速度。电机电流将显示在“BRIDGE-1 CURRENT”和“BRIDGE-2 CURRENT”显示窗口中。按下“Stop Drive 1”和/或“Stop Drive2”按钮。电机速度将斜降而后停止。

    GUID-20220906-SS0I-QX0T-BDFV-RLTHWVBRD4T8-low.png图 8-3 驱动器配置相位/使能模式

    GUID-20220809-SS0I-DP41-5ZJ9-LL6R468BV0SS-low.png图 8-4 输出状态

  4. PWM 模式评估:使用 MODE2 下拉菜单选择“Pulse Width Modulation (PWM)”,请参见图 8-5。

    GUID-20220906-SS0I-B911-HCPT-HPNVZSKBTKV6-low.png图 8-5 驱动器配置 PWM 模式

  5. 为了满足 MODE2/IPROPI4 引脚输入电平要求,在将“Motor Driver”设置为“Awake”之前,必须移除 MODE2/IPROPI4 跳线短路,以确保电桥在此模式下正常运行。

    GUID-20220830-SS0I-JWVJ-XWND-JVDDT4DR2QSL-low.png图 8-6 需要移除 MODE2/IPROPI4 才能在 PWM 模式下运行。

  6. “LOAD CONTROL”窗口将更改为带有四个 PWM 设置滑块的 PWM 控制模式

  7. 按所需的“Start Drive 1”和/或“Start Drive 2”按钮。所有四个占空比设置滑块现在都将激活。将“IN1 Duty Cycle”滑块设置为所需的值。电机 1 将沿一个方向旋转,其电流将显示在“BRIDGE-1 CURRENT”显示窗口中。在此期间,“IN2 Duty Cycle”滑块将变灰。将“IN1 Duty Cycle”滑块设置为 0%。电机 1 速度将斜降至停止。“IN1 Duty Cycle”和“IN2 Duty Cycle”滑块将再次激活。

    将“IN2 Duty Cycle”滑块设置为所需的值。现在,电机 1 将沿反方向旋转,其电流将显示在“BRIDGE-1 CURRENT”显示窗口中。在此期间,“IN1 Duty Cycle”滑块将变灰。按下“Stop Drive 1”按钮。电机 1 速度将斜降至停止。

    将“IN3 Duty Cycle”滑块设置为所需的值。电机 2 将沿一个方向旋转,其电流将显示在“BRIDGE-2 CURRENT”显示窗口中。在此期间,“IN4 Duty Cycle”滑块将变灰。将“IN3 Duty Cycle”滑块设置为 0%。电机 2 速度将斜降至停止。“IN3 Duty Cycle”和“IN4 Duty Cycle”滑块将再次激活。

    将“IN4 Duty Cycle”滑块设置为所需的值。现在,电机 2 将沿反方向旋转,其电流将显示在“BRIDGE-2 CURRENT”显示窗口中。在此期间,“IN3 Duty Cycle”滑块将变灰。按下“Stop Drive 2”按钮。电机 2 速度将斜降至停止。将“Motor Driver”小工具切换为“Asleep”。如果完成了 PWM 模式桥控制评估,将 MODE2/IPROPI4 跳线短接回原位。