ZHCUAR2B July 2017 – February 2023
尽管 EVM GUI 不允许直接访问 ADC 数字接口的电压电平和时序配置,但 EVM GUI 可为用户提供对 ADS8332 采样率、通道选择和通道扫描的高级控制。
#SBAU2781046 左侧显示了接口配置窗格,通过该窗格可应用 ADS8332 的各种功能。这些是全局设置,在不同的 GUI 测试工具以及左上角窗格中列出的 GUI 页面中保持不变。
图 6-3 EVM GUI 全局输入参数Channel Select Mode 字段允许用户选择从单个通道捕获数据或自动扫描多个通道。
Select Channel 下拉菜单允许用户选择要采样的单个通道(如果处于手动通道选择模式)或选择自动扫描的开始通道(如果处于自动通道选择模式)。
ADS8332EVMV2 器件支持 500kSPS 至 20kSPS 的采样率。Sampling Rate 字段允许用户输入所需的采样率,单位为“个样本/秒 (SPS)”。