在 www.ti.com 上的 bq40z50 工具文件夹中找到最新的软件版本。按照以下步骤安装 bq40z50 Battery Management Studio 软件:
- 登录 www.ti.com,从 bq40z50EVM 产品文件夹的“开发工具”部分下载并运行 Battery Management Studio 设置程序。有关使用 Battery Management Studio 中工具的详细信息,请参阅 Topic Link Label3。
- 如果之前未安装通信接口适配器,在安装 Battery Management Studio 之后,会弹出 TI USB 驱动程序安装程序。在出现同意消息时点击“是”,然后按照说明操作。EV2300 需要两个驱动程序,EV2400 可能需要一个附加文件。按照说明安装两个驱动程序。即使提示重新启动,也请勿重新启动计算机。
- 使用 USB 电缆将通信接口适配器插入 USB 端口。Windows 系统可能提示发现了新硬件。当提示“Windows 可以连接到 Windows Update 以搜索软件吗”时,选择“否,暂时不”,然后点击“下一步”。在下一个对话窗口中,将提示“此向导将帮助您安装TI USB Firmware Updater 软件”。选择“Install the software automatically (Recommended)”并点击“Next”。通常,下一个屏幕是“Confirm File Replace”屏幕。点击“No”继续。如果此屏幕未出现,则进入下一步。Windows 指示安装已完成,此时会弹出一个相似的对话窗口以安装第二个驱动程序。使用与第一个驱动程序相同的安装首选项继续安装。第二个驱动程序是 TI USB bq80xx 驱动程序。