ZHCUAH0B May   2015  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型的终端用户应用
    2. 2.2 EVM 特性
  4. 3 EVM 电气性能规格
  5. 4 原理图
  6. 5 测试设置
    1. 5.1 测试和配置软件
      1. 5.1.1 说明
      2. 5.1.2 特性
    2. 5.2 测试设备
    3. 5.3 PWR-681EVM
    4. 5.4 测试点、跳线和开关列表
  7. 6 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 6.1 配置步骤
  8. 7 测试步骤
    1. 7.1 线性/负载调整率测量步骤
    2. 7.2 效率
    3. 7.3 波特图测量步骤
    4. 7.4 设备停机
  9. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  效率
    2. 8.2  负载调整率
    3. 8.3  线性调整率
    4. 8.4  瞬态响应
    5. 8.5  输出纹波
    6. 8.6  控制开启
    7. 8.7  控制关闭
    8. 8.8  过流保护
    9. 8.9  控制环路波特图
    10. 8.10 热像图
  10. 9 Fusion GUI
  11. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  12. 11物料清单
  13. 12修订历史记录

Fusion GUI

GUID-AF5EF58D-6EF2-409E-878A-321EF67D339B-low.gif图 9-1 Fusion 启动时显示的第一个窗口
GUID-53CD28BE-2656-4179-8574-778F39F9DE0E-low.gif图 9-2 成功扫描找到器件
GUID-233BD27F-62A7-4278-A487-0CB57EA5DB57-low.gif图 9-3 软件启动中
GUID-5D1C96E5-FC41-4D8C-8C9D-487105AC4FC4-low.gif图 9-4 软件启动中

下一个屏幕用于配置以下各项(图 9-5):

  • OV 和 UV 故障及警告限值
  • OC 故障和 OC 警告限值
  • OT 故障和 OT 警告限值
  • 故障响应
  • UVLO
  • 开/关配置
  • 时序控制
  • VOUT 命令电压
GUID-EBFB7DBA-242B-4FE8-A85D-2DDEC10966CD-low.png图 9-5 成功启动后显示的第一个屏幕 - 配置:限值与开/关

更改开/关配置时,系统会打开一个弹出窗口,其中包括选项的详细信息(图 9-6)。

GUID-2EC6CCFC-5DF4-4798-85D6-33641320D6D7-low.png图 9-6 配置:限值和开/关 - 开/关配置弹出窗口

选择更改后,会显示橙色 U 图标,以提供 Undo Change 选项。在选择 Write to Hardware 或 Store Config to NVM 后会保留更改。选择 Write to Hardware 时,更改会存储到易失性存储器,并会在输入下电上电时默认恢复为以前的设置。选择 Store Config to NVM 时,更改会存储到非易失性存储器并成为新的默认设置(图 9-7)。

GUID-61A0AFFE-DE74-43C3-AAED-6E2510038FCD-low.png 图 9-7 配置:限值和开/关 - 开/关配置弹出窗口及更改

使用“Advanced”标签来配置以下各项(图 9-8):

  • E5h 选项 (MFR_SPECIFIC_21)
  • F0h MISC_CONFIG_OPTIONS 选项 (MFR_SPECIFIC_32)
GUID-FE919959-3B14-462E-BEB7-1F4ED95F693D-low.png图 9-8 配置:高级

器件信息、“User Scratch Pad”、“Write Protection”选项,以及“Vout Scale Loop”、“Vout Transition Rate”和“Iout Offset”的配置可以在“Device Info”标签(图 9-9)中找到。可通过键入或滚动浏览来为 IOUT 偏移量输入新值。IOUT 校准偏移量范围为 -4A 至 3.9375A,分辨率阶跃为 62.5mA。如果键入的值在提供的离散步长之间,则键入的值不会更改,但会保留最近的离散步长。Fusion GUI 会在重新启动时显示实际步长。

GUID-674EC1B1-887A-43AC-9D97-5E7FAD5A6856-low.png图 9-9 配置:器件信息

可以在“SMBALERT # Mast”屏幕(图 9-10)中找到和配置可屏蔽的 SMBALERT 源。

GUID-2034A515-9E0C-4237-805E-AE746FC2273D-low.png图 9-10 配置:SMBALERT # 屏蔽

使用“All Config”标签可配置所有可配置参数(图 9-11)。该屏幕还会显示十六进制 (hex) 编码等其他详细信息。

GUID-E9EA9DBF-77F2-4659-A820-873796F6A2A0-low.png图 9-11 配置:全部

开/关配置也可以从“All Config”屏幕进行配置,同样的过程适用(图 9-12)。

GUID-4F149B4C-6D7A-4A5F-937A-B85F77DAD01A-low.png图 9-12 配置:所有配置 - 开/关配置弹出窗口

更改一个或多个可配置参数后,可以通过选择 Store Config to NVM 将这些更改存储到非易失性存储器。执行此操作后,系统会打开确认选择 弹出窗口,如果确认,这些更改便会存储到非易失性存储器(图 9-13)。

GUID-52C28AC4-6F5C-4EDB-B853-0A838FE6A03C-low.png图 9-13 配置:将配置存储到 NVM

在左下角,可以更改不同的视图屏幕。可以根据需要在 Configure、Monitor 和 Status 之间更改视频屏幕(图 9-14)。

GUID-04E6FBBA-1DFA-404F-A2E1-2D8355699BF1-low.png图 9-14 将视图屏幕更改为监视屏幕

选择 Monitor 屏幕(图 9-15)后,屏幕会改为显示由控制器测量的参数的实时数据。此屏幕提供对下述内容的访问:

  • VOUT、IOUT 和 Temperature 的图表如图所示,Pout 显示已关闭。
  • Start/Stop Polling,可以打开/关闭数据的实时显示。
  • Clear Faults,可以清除之前的所有故障标志
  • 快速访问开/关配置
  • 控制引脚激活和操作命令。
  • PMBus 日志,用于显示 PMBus 上的活动。
  • Tips and hints,当光标悬停在可配置参数上时显示附加信息。

首次启动 GUI 时,可能会由于上电期间的通信而发生故障。在器件启用后,便可以清除这些故障。

GUID-3401763C-ECDC-4534-B7D7-FBD74E4F117D-low.png图 9-15 监视屏幕

从左侧中间的屏幕选择 System Dashboard 时将添加一个新窗口,其中显示系统级信息(图 9-16)。

GUID-CE897D4B-C5F3-456E-9A31-F0D6AFFB3D3D-low.png图 9-16 系统仪表板

在左下角选择 Status 即可显示控制器的状态(图 9-17)。

GUID-90C990F4-F6DF-4CA5-8D66-EB4838842B29-low.png图 9-17 状态屏幕

从左上方菜单栏中选择 File - Import Project 下拉菜单可用于立即根据需要来配置器件中的所有参数,甚至恢复为已知良好的 配置。此操作将生成浏览类型序列,从中可以找到并加载所需的配置文件(图 9-18)。

GUID-BF30B7E1-5E20-40E5-A2DF-5289E3E4DBE5-low.png图 9-18 导入工程/导入配置文件

从器件下拉菜单中选择 Store User Configuration to Flash Memory 具有与配置屏幕中 Store Config to NVM 按钮相同的功能。它会将当前配置存储到非易失性存储器(图 9-19)中。

GUID-C7484720-4BC5-4023-9F43-F0CCD1DDF504-low.png图 9-19 将配置存储到存储器中

从“Tools”下拉菜单中选择 Data Logging(图 9-20)。这可以记录各种常见的操作值,例如 VOUT、IOUT 和温度。系统将提示用户选择文件的存储位置以及文件类型。选择文件的存储位置和文件类型。选择 Start Data Logging 按钮时会开始记录,重新选择时便会停止记录。

GUID-D242578F-4E07-417A-B6B0-6017E7AA15FE-low.png图 9-20 数据日志

数据日志的常用内容如(图 9-21)所示。

GUID-DEB86977-FC47-480F-9328-100B8CF68EF4-low.png图 9-21 数据日志文件

从“Tools”下拉菜单中选择 PMBus Logging(图 9-22)可以通过数据记录相同的方式来记录所有 PMBus 活动。这包括 GUI 和器件之间每个轮询循环的通信流量。它还包括各种常见的操作值,例如 VOUT、IOUT 和温度。系统将提示用户选择文件的存储位置。请参阅下一屏幕(图 9-23)。

GUID-CAB05210-E9E7-4DE6-8B0C-26139EEC045F-low.png图 9-22 PMBus 日志记录

选择文件的存储位置和文件类型。如图所示(图 9-23),文件是 CSV 文件并会存储在所示的目录路径中。选择 Start Logging 按钮时记录便会开始,重新选择该按钮时就会停止记录(就像 Stop Logging 一样)。此文件大小可能会迅速增加,因此建议在使用此函数时保持谨慎。

GUID-A4BCA6E3-DD54-4C9D-811D-DA3987144A7A-low.png图 9-23 PMBus 日志详细信息