ZHCUAB4D
May 2021 – February 2024
TMAG5173-Q1
,
TMAG5273
1
摘要
商标
1
概述
1.1
套件内容
1.2
德州仪器 (TI) 提供的相关文档
2
硬件
2.1
特性
3
运行
3.1
快速启动设置
4
EVM 操作
4.1
设置
4.1.1
驱动程序安装
4.1.2
固件
4.1.2.1
更新 SCB 上的固件
4.1.3
GUI 设置和使用
4.1.3.1
初始设置
4.1.3.2
GUI 操作
4.2
旋推演示
4.3
控制手柄演示
4.4
直接 EVM 串行通信
5
电路
5.1
TMAG5x73 EVM 元件
5.2
SCB LED
6
原理图、PCB 布局和物料清单
6.1
原理图
6.2
PCB 布局
6.3
物料清单
7
修订历史记录
4.1.2.1
更新 SCB 上的固件
请按如下步骤安装固件。
将 SCB 上的 MCU 配置为器件固件更新 (DFU) 模式。在 SCB 通电的情况下,可通过以下任一方法手动进入 DFU 模式:
通过软件:
在 SCB 的 USB 串行 (COM) 端口上发送命令“bsl”。
通过硬件(移除 EVM):
使用镊子(或导线)短接标记为
DFU
(请参见
图 4-3
)的两个测试点,同时按下 RESET(复位)按钮。如果正确操作,SCB 上的 LED D1 会熄灭,而 LED D5(电源 LED)保持亮起。如果 LED D1 仍点亮,则 GUI 固件仍为运行状态,器件未进入 DFU 模式。
图 4-3
用于手动进入 DFU 模式的测试点
MCU 进入 DFU 模式后,现在可以通过执行以下操作来通过 USB 引导加载程序 (BSL) 脚本程序工具和批处理文件上传固件:
从 EVM 页面下载固件包和 BSL 脚本程序工具,或使用链接:
https://www.ti.com.cn/tool/cn/download/sbac295
。
将固件文件夹解压缩并运行 .bat 文件。
刷写固件后从 PC 上拔下 USB 电缆,然后将电缆插回,复位 SCB。