ZHCUA92E May   2022  – May 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1前言:使用前必读
    1. 2.1 Sitara MCU+ Academy
    2. 2.2 如果您需要协助
    3. 2.3 重要使用说明
  6. 2套件概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
      1. 3.3.1 主要特性
      2. 3.3.2 组件标识
      3. 3.3.3 功能框图
    4. 3.4 器件信息
    5. 3.5 BoosterPack
    6. 3.6 合规性
    7. 3.7 安全性
  7. 3电路板设置
    1. 4.1 电源要求
      1. 4.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 4.1.2 电源状态 LED
      3. 4.1.3 电源树
    2. 4.2 按钮
    3. 4.3 引导模式选择
  8. 4硬件说明
    1. 5.1  功能框图
    2. 5.2  GPIO 映射
    3. 5.3  复位
    4. 5.4  时钟
    5. 5.5  存储器接口
      1. 5.5.1 QSPI
      2. 5.5.2 电路板 ID EEPROM
    6. 5.6  以太网接口
      1. 5.6.1 以太网 PHY #1 - CPSW RGMII/ICSSM
      2. 5.6.2 以太网 PHY #2: CPSW RGMII/ICSSM
      3. 5.6.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
    7. 5.7  I2C
    8. 5.8  工业应用 LED
    9. 5.9  SPI
    10. 5.10 UART
    11. 5.11 MCAN
    12. 5.12 FSI
    13. 5.13 JTAG
    14. 5.14 测试自动化接头
    15. 5.15 LIN
    16. 5.16 MMC
    17. 5.17 ADC 和 DAC
    18. 5.18 EQEP 和 SDFM
    19. 5.19 EPWM
    20. 5.20 BoosterPack 接头
    21. 5.21 引脚多路复用映射
  9. 5EVM 修订版本设计更改
    1. 6.1 修订版 A 设计更改
  10. 6硬件设计文件
  11. 7参考文献
    1. 8.1 参考文档
    2. 8.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  12.   商标
  13. 8修订历史记录

以太网 PHY #1 - CPSW RGMII/ICSSM

注: TRM 中提供的 PRU 内部引脚多路复用映射是 PRU 原始硬件定义的一部分。但是,由于 IP 和相关固件配置提供的灵活性,这未必是硬性要求。AM65x 的第一个 PRU 实施方案在初始 SoC 集成期间交换了 MII TX 引脚,并在后续 PRU 修订版中保留了该约定,以实现固件重用。要使用 SDK 固件,请使用 SYSCONFIG 生成的 PRU 引脚映射。

AM263x LaunchPad 采用一个 48 引脚以太网 PHY (DP83869HMRGZT),该 PHY 连接到 CPSW RGMII 或一个片上可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS)。2:1 多路复用器负责在 RGMII 或 PRU-ICSS 信号之间进行选择。该 PHY 配置为广播 1Gb 操作。该 PHY 的以太网数据信号端接至 RJ45 连接器。电路板使用 RJ45 连接器来提供以太网 10/100/1000Mbps 连接,并集成电磁元件和 LED 来提供链路和活动指示。

 以太网 PHY #1
用红色虚线框标出的串联终端电阻从 0Ω 更新为 33Ω,以提高 AM263x MCU MDIO 引脚和连接的 PHY 引脚之间的信号完整性。修改由 LaunchPad 顶部靠近 PORz 按钮的“M1”标签表示。
图 4-8 以太网 PHY #1

该以太网 PHY 需要三个单独的电源。VDDIO 是系统生成的 3.3V 电源。以太网 PHY 的 1.1V 和 2.5V 电源有专用的 LDO。

靠近 SoC 的发送时钟和数据信号上存在串联终端电阻器。靠近以太网 PHY 的接收时钟和数据信号上存在串联终端电阻器。

从 SoC 到 PHY 的 MDC 和 MDIO 信号需要将 4.7KΩ 上拉电阻器连接到 3.3V 系统电源电压,才能正常工作。模拟开关 (TS5A23159DGSR) 负责在 CPSW MDIO/MDC 和 ICSSM MDIO/MDC 信号之间进行选择并将其中一个信号路由至以太网 PHY。

2:1 多路复用器和模拟开关都由负责在 CPSW RGMII 和 ICSSM 信号之间进行选择的 GPIO 信号控制。

表 4-2 以太网 PHY #1 CPSW/ICSSM 选择
GPIO105 条件 多路复用器的功能
低电平 已选择 RGMII CPSW 端口 A ↔ 端口 B
高电平 选择了 ICSSM 端口 A ↔ 端口 C

该以太网 PHY 的复位输入由 WARMRESET AM263x SoC 输出信号控制。

以太网 PHY 使用很多功能引脚用作 Strap 配置选项,以便将器件置于特定的运行模式。

表 4-3 以太网 PHY #1 配置 (strap) 电阻器
功能引脚 默认模式 LP 中的模式 功能
RX_D0 0 3 PHY 地址:0011
RX_D1 0 0
JTAG_TDO/GPIO_1 0 0 RGMII 至铜线
RX_D3 0 0
RX_D2 0 0
LED_0 0 0 自动协商,广播 1000/100/10,自动 MDI-X
RX_ER 0 0
LED_2 0 0
RX_DV 0 0 端口镜像已禁用
注: 每个配置 (strap) 引脚都具有一个 9KΩ 的内部下拉电阻
注: RX_D0 和 RX_D1 都采用 4 级配置 (strap) 电阻器模式方案。所有其他信号都采用 2 级配置 (strap) 电阻模式。