ZHCUA92D May   2022  – September 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1前言:使用前必读
    1. 2.1 Sitara MCU+ Academy
    2. 2.2 如果您需要协助
    3. 2.3 重要使用说明
  5. 2套件概述
    1. 3.1 套件内容
    2. 3.2 关键特性
    3. 3.3 组件标识
    4. 3.4 BoosterPack
    5. 3.5 合规性
    6. 3.6 安全性
  6. 3电路板设置
    1. 4.1 电源要求
      1. 4.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 4.1.2 电源状态 LED
      3. 4.1.3 电源树
    2. 4.2 按钮
    3. 4.3 引导模式选择
  7. 4硬件说明
    1. 5.1  功能框图
    2. 5.2  GPIO 映射
    3. 5.3  复位
    4. 5.4  时钟
    5. 5.5  存储器接口
      1. 5.5.1 QSPI
      2. 5.5.2 电路板 ID EEPROM
    6. 5.6  以太网接口
      1. 5.6.1 以太网 PHY #1 - CPSW RGMII/ICSSM
      2. 5.6.2 以太网 PHY #2 - CPSW RGMII/ICSSM
      3. 5.6.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
    7. 5.7  I2C
    8. 5.8  工业应用 LED
    9. 5.9  SPI
    10. 5.10 UART
    11. 5.11 MCAN
    12. 5.12 FSI
    13. 5.13 JTAG
    14. 5.14 测试自动化接头
    15. 5.15 LIN
    16. 5.16 MMC
    17. 5.17 ADC 和 DAC
    18. 5.18 EQEP 和 SDFM
    19. 5.19 EPWM
    20. 5.20 BoosterPack 接头
    21. 5.21 引脚多路复用映射
  8. 5参考文献
    1. 6.1 参考文档
    2. 6.2 此设计中使用的其他 TI 组件
  9. 6Revision History

测试自动化接头

AM263x LaunchPad 支持一个 40 引脚测试自动化接头,因此可以使用外部控制器来控制断电、PORz、热复位和引导模式控制等基本操作。

GUID-20220502-SS0I-KGBG-9DZ2-SKTX9WF0NGVC-low.png图 4-17 测试自动化接头

测试自动化电路由专用的 3.3V 电源 (VSYS_TA_3V3) 供电,该电源由 5V 转 3.3V 降压稳压器 (TPS62177DQCR) 生成。

AM263x SoC I2C3 实例同时连接到测试自动化接头和引导模式 IO 扩展器 (TCA6408ARGTR)。

下表详细说明了测试自动化 GPIO 映射:

表 4-12 测试自动化 GPIO 映射
信号名 说明 方向
TA_POWERDOWN 为逻辑低电平时,会禁用直流/直流转换第一级中使用的 3.3V 降压稳压器 (TPS62913RPUR) 输出
TA_PORZn 为逻辑低电平时,由于 PMOS V_GS 小于零,因此会将 PORz 信号连接到地,从而对主域进行上电复位 输出
TA_RESETz 为逻辑低电平时,由于 PMOS V_GS 小于零,因此会将 WARMRESETn 信号连接到地,从而对主域进行热复位 输出
TA_GPIO1 为逻辑低电平时,由于 PMOS V_GS 小于零,因此会将 INTn 信号连接到地,从而对 SoC 产生中断 输出
TA_GPIO2 为逻辑低电平时,会禁用 1.2V 降压稳压器 (TPS62913RPUR) 输出
TA_GPIO3 为逻辑低电平时,会禁用引导模式缓冲器输出使能 输出
TA_GPIO4 引导模式 IO 扩展器 (TCA6408ARGTR) 的复位信号 输出