ZHCU956E December 2020 – October 2025
点击 GUI 顶部的 Batch Files 按钮以显示 Batch Command Sequence 面板,如图 3-17 所示。如果选中 Enable Command Logging 框,该面板将显示用户在 GUI 上点击的所有命令。点击 Save Batch File 按钮时,该面板中的内容将保存到包含命令描述符和命令数据的文本文件中。稍后,可以使用 Load Batch File 按钮重新加载并执行该批处理文件,也可以将其添加到固件并使用 Batch files Stored in the EVM 编组框执行。该编组框列出了固件中当前存在的所有批处理文件。
图 3-17 批处理文件面板