ZHCU956E December 2020 – October 2025
DLPC900 固件可以选择在固件中存储批处理文件。这些批处理文件包含执行某些设置序列的命令,而无需用户或主机执行这些命令。如果固件包含批处理文件,GUI 会查询批处理文件名并将其列在 Batch Files Stored in the EVM 编组框内的 Batch Command Sequence 面板中。然后用户可以从列表中选择一个批处理文件来执行。
用户还可以指定一个默认的批处理文件,以便上电时在 DLPC900 上电序列期间执行该文件。例如,如果在 EVM 上电后 LED 保持关闭状态,则可以使用命令创建一个批处理文件来关闭 LED,然后使用该批处理文件作为默认值更新固件。然后,可以将更新的固件上传到 EVM。下次为 EVM 上电时,LED 将无法亮起。如需查看可在批处理文件中使用的命令的完整列表,请参阅 DLPC900 编程人员指南附录 B 中的批处理文件命令。