ZHCU761 April 2021
TIDEP-01025 为使用基于 77/60GHz 毫米波射频互补金属氧化物半导体 (RF-CMOS) 技术的 TI AWR1843、AWR6843 和 IWR6843 创建诊断和监控应用提供了参考。毫米波传感技术可在较大范围内检测车辆(如汽车、摩托车和自行车),无论环境条件如何(如雨、雾或灰尘)均可实现。TI 的毫米波传感器件将 76-81GHz/60-64GHz 毫米波雷达前端与 ARM® 微控制器 (MCU) 和 TI DSP 内核集于一身,旨在实现单芯片系统。
TI 毫米波 SOC 内置了用于诊断和监控的电路,能够同时检测系统化故障和随机故障。这些安全机制显著降低了安全关键应用的系统复杂性和成本。使用 SafeTI 诊断库 (SDL) 测试这些诊断机制非常重要。
TI 的雷达毫米波集成芯片 (IC) 包括硬件和固件元件,可实现对其毫米波模拟和数字子系统的监控。RadarSS 的这些内置功能通过固件 API 向应用公开。
此参考设计演示了毫米波雷达传感器内置诊断和监控功能的用法。该设计提供了快速开始 ASIL-B/SIL2 合规性产品开发所需的硬件、原理图和参考软件列表。此参考设计描述了示例用例以及在开发此应用时的设计原则、实现细节和所做的工程权衡。提供了用于复制设计的高层面说明。以下是器件的几个关键诊断功能:
其他存储器和/或外设上的 STC、PBIST/LBIST、ECC、MPU、奇偶校验。相关详细信息,请参阅安全手册。