ZHCSXN1A December 2024 – May 2025 MCF8316D
PRODUCTION DATA
8 位 CCIT 多项式 (x8 + x2+ x + 1) 和 CRC 初始值 0xFF 用于 CRC 计算。
写操作中的 CRC 计算:当外部 MCU 对 MCF8316D 进行写入时,如果启用 CRC,则外部 MCU 必须计算一个 8 位 CRC 字节,并在数据末尾添加该 CRC 字节。MCF8316D 在内部使用相同的多项式计算 CRC,如果存在不匹配情况,则将丢弃写入请求。下面列出了用于写操作的外部 MCU CRC 计算的输入数据:
读操作中的 CRC 计算:当外部 MCU 从 MCF8316D 进行读取时,如果启用了 CRC,则 MCF8316D 会在数据末尾发送 CRC 字节。读取操作中的 CRC 计算涉及起始字节、外部 MCU 发送的控制字以及 MCF8316D 发送的数据字节。下面列出了外部 MCU 进行 CRC 计算以验证 MCF8316D 发送的数据的输入数据: