ZHCSUJ5 March 2025 TPS1689
ADVANCE INFORMATION
以下是器件的应用限制和解决方法。
OVP 阈值配置行为
上电时的 OVP 阈值寄存器默认值仅从 NVM 获取存储寄存器值的低 4 位。这可能会导致系统无法使用 NVM 中烧录的 OVP 阈值加电。
受影响的器件:所有型号。
建议的解决方法:
在上电时使用所需的值覆盖 OVP 阈值寄存器
SMBA 引脚的极性相反
SMBA 极性反转。它默认为低电平,在出现警报时变为高电平。这可能会导致系统错误地读取 SMBA 状态。
受影响的器件:引脚 13 配置为 SMBA 警报引脚的所有型号
建议的解决方法:
读取时翻转 SMBA 引脚状态的极性。
影子寄存器中 EEPROM 数据不可用
EEPROM 回读数据不存储在影子寄存器中。系统可能无法读取通过 PMBUS 存储的 EEPROM 数据。
受影响的器件:所有型号。
建议的解决方法:
通过 I2C 直接通过 MCU 读取 EEPROM 数据。
尝试读取时 EEPROM 超时的器件行为
预期行为是当器件无法一次性建立通信时,则尝试与 EEPROM 器件进行 100ms 的通信,声明器件应该标记 EEPROM 超时警报。器件当前仅等待几微秒,就会尝试进行通信并标记 EEPROM 超时错误。
受影响的器件:所有型号。
EN 为低电平但存在电源时的器件行为
当存在电源但 EN 引脚为低电平时,VOUT 引脚上会有相当大的漏电流。因为输出电容器因漏电而充电,系统可能会看到 VOUT 引脚电压会缓慢上升(如果没有负载消耗)。
受影响的器件:所有型号。
建议的解决方法:
在 Vout 上添加适当的泄放电阻器,以确保泄露电流不会导致输出电压上升到超过所需值。
多次下电上电后载入的 NVM 数据不正确
在上电读取 NVM 期间有时会检测到错误,从而导致校验和错误并且器件会恢复为出厂默认设置,而不是编程配置。它会标记 NVM 错误。
受影响的器件:所有型号。
建议的解决方法:
每次上电时通过 PMBUS 配置 PMBUS 寄存器以覆盖默认设置。
所有上述限制都计划在最终器件版本中解决。