ZHCAG45 January 2026 LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1
上文通过EVM的测试发现在当前的应用场景下确实存在较大的反向电流,虽然EVM上的芯片并未损坏,但是当样本量较大时,则会大大提高反向电流的击穿风险,本章将详细介绍在BUCK的开关过程中,反向电流时如何瞬间失效,以及对应完整的失效过程。
(1)Q1开启与死区阶段
图 6-1 Q1开启与死区阶段在下电或者输入降至低于输出时,反向电流的回路是VOUT->SW->Q1 体二极管->VIN。此阶段,会给Cds进行充电。
(2)Q1关断,Q2开启阶段
图 6-2 Q1关断,Q2开启阶段上管Q1关断,下管Q2开启时:
一般下管的开启时间会在ns级别,所以根据计算,即使只有几百mA的反向电流,di/dt的变化也会是相当大,足以达到损坏下管MOSFET的级别。
(3)失效过程分析
图 6-3 下管失效另外还有部分失效表现为BOOT PIN的短路通过图 6-4 可以得到解释,巨大的di/dt同时也会在BOOT电容侧形成较大的电位差,当这个电位差超过BOOT电容的击穿,从而与VCC的击穿形成了短路回路。
图 6-4 BOOT 失效(4)其他问题
根据反向电流的失效过程来反推,可能就会有以下几个疑问:
AUTO Mode(PFM Mode):在负载较轻的,芯片通过降低开关频率,来降低芯片的开关损耗和导通损耗,达到降低功耗的目的。
FPWM Mode:芯片工作期间持续维持RT设定的开关频率,当前设计是2.1MHz。
在Q1导通期间的Cds的电荷量由充电的时间决定,Cds的充电时间分为Q1导通和死区时间,死区时间固定,因此主要影响因素就是Q1的导通时间。因此,轻载下,频率更低,Q2开启的泄放时间就更短,Cds和二极管反向恢复的电流释放时间太短,就会在短时间内形成巨大的di/dt。
总的来说,芯片处于轻载下,开关频率越低,则周期时间越长,Ton相比较低频时越大,上管开启的时间更久,即寄生电容Cds和Cboot充电越久,下管开启时的电流冲击越大。
该案例的同一块电源板上还使用2pcs的LM63635-Q1,不过输出为3.9V/3.3V,均无任何失效问题的出现。而对于 POC的供电应用输出常常设置到8V,汽车电池常常工作电压在9-16V,部分要求6-16V。当汽车电池本身电压较低时,下电比较3.3V/3.9V/5V的电源轨更容易出现反向电流。当前案例中摄像头的负载较轻,相比较板上另一颗LM63635-Q1的3.9V负载较轻,较容易进入PFM Mode,因此出现反向电流击穿的概率进一步增加。