ZHCAF60 February   2025 MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 在 CAN 与 SPI 之间建立桥接
  5. 2实施
    1. 2.1 原理
    2. 2.2 结构
  6. 3软件说明
    1. 3.1 软件功能
    2. 3.2 可配置参数
    3. 3.3 自定义元件的结构
    4. 3.4 FIFO 的结构
    5. 3.5 SPI 接收和传输(透明传输)
    6. 3.6 SPI 接收和传输(协议传输)
    7. 3.7 CAN 接收和传输
    8. 3.8 应用集成
  7. 4硬件
  8. 5应用程序方面
    1. 5.1 结构灵活
    2. 5.2 可选的 SPI 配置
    3. 5.3 可选的 CAN 配置
    4. 5.4 CAN 总线多节点通信示例
  9. 6总结
  10. 7参考资料

结构

在 图 2-3 和 图 2-4 中,可以看到具有协议传输功能的 CAN-SPI 桥接器的结构。图 2-3 用于 SPI 主机,图 2-4 用于 SPI 从机。CAN-SPI 桥接器可以分为四个独立的任务:从 SPI 接收、从 CAN 接收、通过 CAN 传输、通过 SPI 传输。两个 FIFO 实现双向消息传输和消息缓存。

具有透明传输功能的 CAN- SPI 桥接器的结构如 图 2-3 和 图 2-5 所示。图 2-3 用于 SPI 主机,图 2-5 用于 SPI 从机。将计时器中断添加到 CAN-SPI(SPI 目标)桥接器,以检测一个数据包结束时的超时情况。

SPI 和 CAN 接收均设置为中断触发,以便及时接收报文。进入中断时,首先通过 getXXXRxMsg() 接收消息。

对于 CAN,CAN 帧是固定格式。MSPM0 支持传统 CAN 或 CANFD。图 2-2 显示了 CANFD 帧。本文中的示例可以在协议传输的数据区域中定义 0/1/4 字节的附加 ID,如 表 2-1 所示。

 CAN FD 帧图 2-2 CAN FD 帧
表 2-1 CAN 数据包形式
ID 区域 数据
协议传输 4/1/0 字节 (数据长度)字节

对于 SPI 协议传输,基于串行帧信息来识别消息。表 2-2 列出了 SPI 消息格式。

表 2-2 SPI 数据包形式
接头 ID 区域 数据长度 数据
协议传输 0x55 0xAA 4/1/0 字节 1 字节 (数据长度)字节
透明传输 — — — 主机到从机 - (数据长度)字节
从机到主机 - (SPI_TRANSPARENT_LENGTH) 字节

标头是一个固定的十六进制数,与 0x55 0xAA 组合在一起,表示组的开头。ID 区域默认占用 4 个字节,以匹配 CAN ID,可配置为 1 个字节,也可以不存在。数据长度区域占用 1 个字节。在数据长度区域之后,会跟随一定长度的数据。此格式作为示例提供。用户可以根据应用需求来修改格式。

请注意,SPI 是一种通信方法,SPI 主机负责控制发送和接收。通常,SPI 从机无法发起通信。对于 SPI 从机到主机通信,SPI 从机可以在必须发送消息时下拉 IO,如 图 2-4 中所示。当检测到 IO 为低电平时,SPI 从机可以在 IO 中断中启动 SPI 读取命令,如 图 2-3 所示。

对于 SPI 透明传输,超时发生时(在 SPI 从机上),会识别消息,如 图 2-4 所示。所有字节均视为纯数据。加载数据包信息的默认值(例如 ID)。

收到消息后,processXXXRxMsg() 会转换消息的格式,并将消息作为新元素存储在 FIFO 中。FIFO 元素的格式可以在 图 2-6 中看到。在 FIFO 元素的格式中,有 origin_id、destination_id、data length 和 data 函数。用户还可以根据应用程序要求来更改消息项目。此外,该方案还会检查 FIFO 是否已满,以进行过载控制。用户可以在需求变化时添加过载控制操作。

CAN 和 SPI 传输均在主函数中执行。当 FIFO 不为空时,将提取 FIFO 元素。消息将被格式化并发送。对于 CAN,CAN 帧为固定格式,如 表 2-1 所示。对于 SPI,消息以 SPI 数据包表单中列出的格式发送。

请注意,SPI 是一种发送和接收同步的通信方法。当主机启动发送一个字节时,主机期望接收一个字节。在本文的设计中,SPI RX 中断不仅用于 SPI 接收,还用于将 TX 数据填充到 SPI TX FIFO 中。如果 SPI 在主机模式下运行,则在 SPI TX FIFO 存入数据后,SPI 通信会立即开始。如果 SPI 在从机模式下运行,则在存储数据后,SPI 使用 IO 来触发主机以发起通信。在本演示中,用户可以选择 SPI 模式。

 CAN-SPI(SPI 控制器)桥接器的结构:协议和透明图 2-3 CAN-SPI(SPI 控制器)桥接器的结构:协议和透明
 CAN-SPI(SPI 目标)桥接器的结构:协议图 2-4 CAN-SPI(SPI 目标)桥接器的结构:协议
 CAN-SPI(SPI 目标)桥接器的结构:透明图 2-5 CAN-SPI(SPI 目标)桥接器的结构:透明

图 2-6 展示了 FIFO 结构。每个 FIFO 使用三个全局变量来指示 FIFO 状态。对于 gSpi2Can_FIFO,gSpi2Can_FIFO.fifo_in 表示写入位置,gSpi2Can_FIFO.fifo_out 表示读取位置,gSpi2Can_FIFO.fifo_Count 表示 gSpi2Can_FIFO 中的元素数量。

如果 gSpi2Can_FIFO 为空,则 gSpi2Can_FIFO.fifo_in 等于 gSpi2Can_FIFO.fifo_out,gSpi2Can_FIFO.fifo_count 为零。

执行 processSpiRxMsg() 时,来自 SPI 的新消息将存储到 gSpi2Can_FIFO 中。因此,gSpi2Can_FIFO.fifo 会移动到下一个位置,并且 gSpi2Can_FIFO.fifo_count 会递增 1。

从 gSpi2Can_FIFO 向 CAN 传输消息时,gSpi2Can_FIFO.fifo_out 移动到下一个位置,而 gSpi2Can_FIFO.fifo_count 减 1。gCan2Spi_FIFO 与 gSpi2Can_FIFO 类似。

 FIFO 的结构图 2-6 FIFO 的结构