ZHCAF60 February 2025 MSPM0G3507
MSPM0 的 CAN 模块符合 CAN 协议 2.0 A、B 和 ISO 11898-1:2015 标准。用户可以配置 CAN 模块的各种功能。通过使用 SysConfig,用户可以更改 CAN 的基本配置。(例如,数据传输速率)。
该代码附带了 CAN ID 的可选配置。示例代码默认为 11 位 ID(标准 ID)。可以通过修改 user_define.h 来更改配置。