ZHCAEX4 January   2025 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 简介
  5. 2 EEPROM 与片上闪存的区别
  6. 3 概述
    1. 3.1 基本概念
    2. 3.2 单存储单元方法
    3. 3.3 乒乓方法
    4. 3.4 创建 EEPROM 节(页)和页标识
  7. 4 软件说明
    1. 4.1 软件功能和流程
  8. 5 单存储单元仿真
    1. 5.1 用户配置
      1. 5.1.1 EEPROM_Config.h
      2. 5.1.2 F29H85x_EEPROM.c
    2. 5.2 EEPROM 函数
      1. 5.2.1 初始化和设置函数
        1. 5.2.1.1 Configure_Device
        2. 5.2.1.2 EEPROM_Config_Check
      2. 5.2.2 页面模式函数
        1. 5.2.2.1 EEPROM_GetValidBank
        2. 5.2.2.2 EEPROM_UpdateBankStatus
        3. 5.2.2.3 EEPROM_UpdatePageStatus
        4. 5.2.2.4 EEPROM_UpdatePageData
        5. 5.2.2.5 EEPROM_Write_Page
      3. 5.2.3 64 位模式函数
        1. 5.2.3.1 EEPROM_64_Bit_Mode_Check_EOS
        2. 5.2.3.2 EEPROM_Write_64_Bits
      4. 5.2.4 两种模式下使用的函数
        1. 5.2.4.1 EEPROM_Erase
        2. 5.2.4.2 EEPROM_Read
      5. 5.2.5 实用功能
        1. 5.2.5.1 EEPROM_Write_Buffer
        2. 5.2.5.2 Erase_Bank
        3. 5.2.5.3 Set_Protection_Masks
        4. 5.2.5.4 Configure_Protection_Masks
        5. 5.2.5.5 Fill_Buffer
        6. 5.2.5.6 ClearFSMStatus
    3. 5.3 测试示例
  9. 6 乒乓仿真
    1. 6.1 用户配置
      1. 6.1.1 EEPROM_PingPong_Config.h
      2. 6.1.2 F29H85x_EEPROM_PingPong.c
    2. 6.2 EEPROM 函数
      1. 6.2.1 初始化和设置函数
        1. 6.2.1.1 Configure_Device
        2. 6.2.1.2 EEPROM_Config_Check
      2. 6.2.2 页面模式函数
        1. 6.2.2.1 EEPROM_GetValidBank
        2. 6.2.2.2 EEPROM_UpdateBankStatus
        3. 6.2.2.3 EEPROM_UpdatePageStatus
        4. 6.2.2.4 EEPROM_UpdatePageData
        5. 6.2.2.5 EEPROM_Write_Page
      3. 6.2.3 64 位模式函数
        1. 6.2.3.1 EEPROM_64_Bit_Mode_Check_EOS
        2. 6.2.3.2 EEPROM_Write_64_Bits
      4. 6.2.4 两种模式下使用的函数
        1. 6.2.4.1 EEPROM_Erase_Inactive_Unit
        2. 6.2.4.2 EEPROM_Read
        3. 6.2.4.3 EEPROM_Erase_All
      5. 6.2.5 实用功能
        1. 6.2.5.1 EEPROM_Write_Buffer
        2. 6.2.5.2 Erase_Bank
        3. 6.2.5.3 Configure_Protection_Masks
        4. 6.2.5.4 Set_Protection_Masks
        5. 6.2.5.5 Fill_Buffer
        6. 6.2.5.6 ClearFSMStatus
    3. 6.3 测试示例
  10. 7 应用集成
  11. 8 闪存 API
    1. 8.1 闪存 API 检查清单
      1. 8.1.1 使用闪存 API 时的注意事项
  12. 9 源文件清单
  13. 10故障排除
    1. 10.1 一般
  14. 11结语
  15. 12参考资料

EEPROM_Config_Check

EEPROM_Config_Check() 函数可执行一般错误检查并配置闪存 API 所需的写入/擦除保护掩码。应在对仿真 EEPROM 单元进行编程或读取之前调用此函数。

第一,该函数验证选择用于 EEPROM 仿真的闪存组是否有效。在 F29H85x 上,当前仅支持数据闪存。

if (FLASH_BANK_SELECT != C29FlashBankFR4RP0StartAddress)
{
    return 0xFFFF;
}

第二,检查选择用于仿真的闪存扇区的有效性。这用于检查以下内容:

  • 选择用于仿真的闪存扇区数量是否超过器件上的数量,以及是否至少选择了一个闪存扇区

uint32_t NUM_EEPROM_SECTORS_1 = FIRST_AND_LAST_SECTOR[1] - FIRST_AND_LAST_SECTOR[0] + 1;

NUM_EEPROM_SECTORS = NUM_EEPROM_SECTORS_1;

if (NUM_EEPROM_SECTORS > NUM_FLASH_SECTORS || NUM_EEPROM_SECTORS == 0)
{
    return 0xEEEE;
}
  • 选择用于仿真的第一个和最后一个扇区的组合是否无效
if (NUM_EEPROM_SECTORS > 1)
{
    if (FIRST_AND_LAST_SECTOR[1] <= FIRST_AND_LAST_SECTOR[0])
    {
        return 0xEEEE;
    }

    if (FIRST_AND_LAST_SECTOR[1] > NUM_FLASH_SECTORS - 1 || FIRST_AND_LAST_SECTOR[1] < 1)
    {
        return 0xEEEE;
    }
}
else if (FIRST_AND_LAST_SECTOR[0] > NUM_FLASH_SECTORS - 1 ||
         FIRST_AND_LAST_SECTOR[1] > NUM_FLASH_SECTORS - 1)
{
    return 0xEEEE;
}

如果使用页面模式,还将检查以下各项:

  • EEPROM 组 + 页面的总大小是否适合所选的闪存扇区
Bank_Size = WRITE_SIZE_BYTES*2 + ((EEPROM_PAGE_DATA_SIZE + WRITE_SIZE_BYTES*2) * NUM_EEPROM_PAGES);

uint32 Available_Words = NUM_EEPROM_SECTORS * FLASH_SECTOR_SIZE;

if (Bank_Size * NUM_EEPROM_BANKS > Available_Words)
{
    return 0xCCCC;
}

如果检测到以下情况之一,该函数还会通过相应的代码发出警告:

  • 配置 EEPROM 组和页面大小后,闪存中是否会保留一个或多个 EEPROM 组的空间
if (Available_Words - (Bank_Size * NUM_EEPROM_BANKS ) >= Bank_Size)
{
    Warning_Flags += 1;
}
  • 如果每个页面包含少于或等于 64 位(8 个字节)(这会浪费空间,因为 64 位模式可以产生同样的效果,而且不会产生状态代码开销)
if (DATA_SIZE <= WRITE_SIZE_BYTES)
{
    Warning_Flags += 2;
}
  • 如果使用 32-127 范围内的扇区并且未使用分配给写入保护掩码中 single-bit 的全部八个扇区,则会发出警告。组中任何未使用的扇区都无法受到适当的擦除保护。有关写保护掩码的更多信息,请参阅 F29H85x 闪存 API 参考指南。

if (FIRST_AND_LAST_SECTOR[0] > 31 && FIRST_AND_LAST_SECTOR[1] > 31)
{

    if (NUM_EEPROM_SECTORS < 8)
    {
        Warning_Flags += 4;
    }



    else if ((FIRST_AND_LAST_SECTOR[0] % 8) != 0 || (FIRST_AND_LAST_SECTOR[1] + 1) % 8 != 0)
    {
        Warning_Flags += 4;
    }

}


else if (FIRST_AND_LAST_SECTOR[1] > 31 && (FIRST_AND_LAST_SECTOR[1] + 1) % 8 != 0)
{
    Warning_Flags += 4;
}