ZHCAEV6 December   2024 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1编程基础知识
  5. 2引言
    1. 2.1 硬件安全模块
    2. 2.2 ROM 引导加载程序
    3. 2.3 带有 X.509 证书的合并映像
  6. 3闪存内核实现
    1. 3.1 CPU1 固件升级 (HS-FS)
    2. 3.2 密钥预置(HS-FS 至 HS-KP)
    3. 3.3 CPU1 安全固件升级(HS-KP/SE 至 HS-SE)
    4. 3.4 HSM 固件升级(HS-KP/SE 至 HS-SE)
    5. 3.5 SECCFG 代码预置(HS-KP/SE 至 HS-SE)
  7. 4主机应用程序:UART 闪存编程器
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 使用 Visual Studio 构建 UART 闪存编程器
    3. 4.3 使用 CMake 构建 UART 闪存编程器
    4. 4.4 数据包格式
    5. 4.5 内核命令
  8. 5示例用法
    1. 5.1 将闪存内核加载到器件中
      1. 5.1.1 硬件设置
      2. 5.1.2 运行 UART 闪存编程器
    2. 5.2 CPU1 器件固件升级(仅限 HS-FS)
    3. 5.3 将 HS-FS 转换为 HS-SE
    4. 5.4 加载基于 RAM 的 HSMRt 映像
    5. 5.5 密钥预置(HS-FS 至 HS-KP)
    6. 5.6 代码预置(HS-KP/SE 至 HS-SE)
  9. 6故障排除
    1. 6.1 一般信息
    2. 6.2 UART 引导
    3. 6.3 应用程序加载
  10. 7总结
  11. 8参考资料

UART 引导

问题:我无法在 UART 引导模式下将 UART 内核下载到 RAM,我应该怎么做?

回答:

  • 用户遇到的常见问题是未对 UART 引导模式使用正确的引导引脚。例如,在 F29H85x 器件上,UART 引导模式提供五个选项供 GPIO 引脚使用。确保默认选项的引脚没有用于其他用途。如果引脚已使用,则请确保使用另一个 UART 引导选项,以便器件能够连接到另一组引脚。确保 UART 内核工程也使用此 UART 引导 GPIO 选项作为 UART_GetFunction() 的参数。
  • 确保二进制文件的前 0x1000 个字节中有关联的 X.509 证书。有关具体说明,请参阅节 2.2。
  • 确保用户使用高质量 UART 收发器,以便更大限度地减少波特率方面的问题。
  • 对于波特率和连接问题,请尝试为器件运行 UART 环回和回显示例(用户可以在相关器件的 MCU SDK driverlib 文件夹中找到这些示例)。