ZHCAEV6 December   2024 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1编程基础知识
  5. 2引言
    1. 2.1 硬件安全模块
    2. 2.2 ROM 引导加载程序
    3. 2.3 带有 X.509 证书的合并映像
  6. 3闪存内核实现
    1. 3.1 CPU1 固件升级 (HS-FS)
    2. 3.2 密钥预置(HS-FS 至 HS-KP)
    3. 3.3 CPU1 安全固件升级(HS-KP/SE 至 HS-SE)
    4. 3.4 HSM 固件升级(HS-KP/SE 至 HS-SE)
    5. 3.5 SECCFG 代码预置(HS-KP/SE 至 HS-SE)
  7. 4主机应用程序:UART 闪存编程器
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 使用 Visual Studio 构建 UART 闪存编程器
    3. 4.3 使用 CMake 构建 UART 闪存编程器
    4. 4.4 数据包格式
    5. 4.5 内核命令
  8. 5示例用法
    1. 5.1 将闪存内核加载到器件中
      1. 5.1.1 硬件设置
      2. 5.1.2 运行 UART 闪存编程器
    2. 5.2 CPU1 器件固件升级(仅限 HS-FS)
    3. 5.3 将 HS-FS 转换为 HS-SE
    4. 5.4 加载基于 RAM 的 HSMRt 映像
    5. 5.5 密钥预置(HS-FS 至 HS-KP)
    6. 5.6 代码预置(HS-KP/SE 至 HS-SE)
  9. 6故障排除
    1. 6.1 一般信息
    2. 6.2 UART 引导
    3. 6.3 应用程序加载
  10. 7总结
  11. 8参考资料

使用 Visual Studio 构建 UART 闪存编程器

UART 闪存编程器可以作为 Visual Studio 工程进行编译和运行。

  1. 导航至 uart_flash_programmer 目录。
  2. 双击 uart_flash_programmer.sln 打开 Visual Studio 工程。
  3. Visual Studio 打开后,依次选择“Build”→“Build Solution”。
  4. Visual Studio 编译完毕后,依次选择“Debug”→“uart_flash_programmer properties”。
  5. 依次选择“Configuration Properties”→“Debugging”。
  6. 选中“Command Arguments”旁的输入框。
  7. 键入参数。节 4.1 描述了这些参数。
    • 示例:
      -d f29h85x –k flash_kernel.bin –a application.bin –p COM34
  8. 依次点击“Apply”和“OK”。
  9. 依次选择“Debug”→“Start Debugging”以开始运行工程。
  10. Visual Studio 命令提示符的输出需要与图 5-1 中显示的内容相匹配。