ZHCAEV6 December 2024 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
ROM 引导加载程序(也被称为主引导加载程序或简称为加载程序)是一小段代码,位于目标器件的引导 ROM 存储器中,允许从外部主机加载和执行代码。大多数情况下,使用通用异步接收器/发送器 (UART) 或控制器局域网 (CAN) 等通信外设将代码加载到器件中,而不是使用 JTAG,后者需要用到昂贵的专用工具,不建议在商业环境中使用。
通过引导引脚,可以使用确定调用哪个 ROM 加载程序的各种外设来配置不同的引导模式。在本应用手册中,使用的外设是 UART。与引导引脚关联的引导模式指的是外设的第一个实例。对于 UART,引导模式与 UARTA 关联。
C2000 器件通过在 ROM 中添加一些基本的加载实用程序来部分解决固件更新问题。根据器件和存在的通信外设,可以使用 UART、串行外设接口 (SPI)、内部集成电路 (I2C) 和 CAN 将代码加载到片上 RAM 中。这些加载程序的一部分存在于每个 C2000 器件中,但加载程序只能将代码加载到 RAM 中。如何弥合这一差距并将应用程序代码编程到非易失性存储器中?
概括来说,对闪存等非易失性存储器的应用程序编程需要两个步骤:
图 2-1 闪存内核流程尽管基于 C28 器件实现的闪存内核与本文中说明的内核在总体概念上相似,但请注意,它们之间存在一些主要区别。