ZHCAEL6 October 2024 BQ25620 , BQ25622 , BQ25622E , BQ25628 , BQ25628E , BQ25629 , BQ25630 , BQ25638 , BQ25640
对于太阳能用例,VINDPM 比 IINDPM 更适用。将电池充电器的 VINDPM 设置在 MPP,以便从太阳能电池板中获取最大功率。根据电池充电器的性质,如果用户尝试请求最大电流,则会使适配器出现电压降低。但是,固定 VINDPM 可使输入电压保持在正确的工作点。为了使用 VINDPM,电池充电器需要具有足够的 VINDPM 步幅分辨率,以便能够准确地找到 MPP。
在环境条件发生变化时,需要使用算法在整个充电周期内获得良好的 MPP。一个很好的方法是在每个 VINDPM 设置下测量充电电流,并将 VINDPM 固定在提供最大充电电流的设置。在短期内,对于固定的电池电压,任何提供最大充电电流的输入电压即为 MPP。
有两种情况(假设无系统负载)。第一种,充电器处于 VINDPM 状态,其设置可提供最大的充电电流。这表示在 MPP 运行。第二种,在实现充电电流最大值时,充电器不处于 VINDPM 状态。这表明太阳能电池板可提供的能量多于请求的能量。