ZHCAE99B September   2019  – August 2026 BQ24392 , HD3SS212 , HD3SS213 , HD3SS214 , HD3SS215 , HD3SS3202 , HD3SS3212 , HD3SS3220 , HD3SS3411 , HD3SS460 , TMUXHS4212 , TMUXHS5212 , TS3DV642 , TS3USB221 , TS3USB221A , TS3USB221E , TS3USB30 , TS3USB3000 , TS3USB3031 , TS3USB30E , TS3USB31 , TS3USB31E , TS3USB3200 , TS5USBA224 , TS5USBC400 , TS5USBC402 , TS5USBC41 , TUSB1042I , TUSB542

 

  1.   1
  2.   根据带宽而非 Ron 选择无源多路复用器
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2关键性能参数
    1. 2.1 导通电阻 (RON) 和 RON 平坦度
    2. 2.2 带宽 (BW)
    3. 2.3 信号谐波与失真
  6. 3在高速接口和视频系统中,什么因素更为关键?
    1. 3.1 用于 USB 系统的多路复用器
    2. 3.2 用于高速视频系统(HDMI、DisplayPort)的多路复用器
    3. 3.3 用于 PCIe 系统的多路复用器
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

信号谐波与失真

系统设计人员希望使用多路复用器来实现简单的信号路由,并且希望物理多路复用器对信号本身的影响尽可能小。输入信号与输出信号形状之间与时间相关的差异通常称为失真。如果输入信号的部分频率分量超过系统带宽,系统对这部分信号的响应会滞后。因此,输出信号无法准确再现输入信号中最快的变化。这导致输出信号的幅度可能降低,边沿比输入信号中的相应特征更宽、更圆。

本节将研究方波,以了解方形波的形成原因。复杂的波形可以由不同振幅和相位关系的正弦波(以及余弦波)组合而成。这就是傅里叶分析的基础。

例如,方波可以由多个不同频率的正弦波组合而成。除了基频外,这些添加的正弦波称为谐波;方波的谐波是基频的奇数倍。随着更多高次谐波的加入,波形会越来越接近理想的方波。

谐波的振幅等于 1/N,其中 N 为谐波的级数(1、3、5、7…)。每个谐波与基波具有相同的相位关系。如果只使用前两个谐波来构造方波,则可以初步看到方波的形成过程(图 2-2 中的波形 B)。在图 2-2 中,红色轨迹表示理想的方波波形,绿色轨迹表示包含正确振幅的 N 次谐波的波形。干扰频率必须远高于基频。如果系统需要通过第三、第五甚至更高次的谐波,3dB 截止频率必须高于这些谐波,即基频的三倍、五倍或七倍以上。  如果使用第五次谐波(零、三和五)来构造方波,方波开始逐渐成型(图 2-2 中的波形 C)。如果使用超过第十次谐波来构造方波,波形将非常接近理想的方波(图 2-2 中的波形 D)。

从这些图中可以很容易看出,方波的形状是由高频谐波成分而不是直流分量决定的。

 由不同谐波构成的方波图 2-2 由不同谐波构成的方波