ZHCAE85 July 2024 LM5177 , LM51770
LM5177 器件是一款降压/升压转换器,并支持无缝双向操作。此特性使其在更多领域中得到应用。例如,该器件可用作关键系统的可靠备用电源,或用于存储可再生能源产生的能量。
本文档的主要目标是就如何设置 LM5177 降压/升压转换器的双向电流功能提供明确的指导。通过后续章节中概述的详细设计指南,用户可以了解如何充分利用器件功能并优化其在各种设置下的性能。
仅当降压/升压控制器处于 FPWM 模式时,备用操作才有效。要激活此 FPWM 功能,控制器的 MODE 引脚必须设为高电平。如果该引脚未设置为高电平,则转换器将以 PSM(正向运行)模式运行。对于备用电池模式,备用储能元件连接到 LM5177 的 Vin。当备用电源操作已启用并且输出电压超过反馈阈值时,转换器会以恒定的输入电流为储能元件充电。此充电电流可以使用降压/升压控制器的内置电流限制功能(包括峰值电流限制和平均电流限制)来进行控制。充电电压上限需要由外部电路控制。