ZHCADM2 January 2024 UCC256402
LED 照明 PSU 具有调光功能,可微调输出电流来控制 LED 磁通,曲线如图 5-1 所示。
如果 LLC 在突发模式下运行,则输出电流不会持续,然后 LLC 会导致 LED 闪烁,因此客户无法让 LLC 在调光范围内以突发模式运行。
UCC25640X 具有 LLSS 引脚,可通过外部电阻分压器对突发模式阈值进行编程,从而使客户能够轻松地对突发模式阈值进行微调,还可以禁用突发模式来强制 LLC 在空载条件下继续开关,这有助于防止 LED 闪烁。
图 5-1 流明输出与 LED 电流间的关系但是,LED 照明 PSU 仍需要突发模式功能,以便在调光关闭时降低功耗。
如前所述,LED 照明 PSU 可以控制输出电压,以使 LED 可以在调光关闭条件下运行,从而能够关闭 LED 作为待机模式。
突发模式阈值设置对于调光关闭条件也很重要,并具有以下一些权衡。
如果突发模式阈值设置过高,则 Vcc 会在突发关断时间内降至低于 UVLO 阈值,还可允许控制器在调光范围内以突发模式运行。
如果突发模式阈值设置过低,开关频率会增加,开关损耗也会增加,这样就无法满足待机功耗要求。