ZHCADJ2 December 2023 OPT4003-Q1
每种光源都有独特的发射光谱,这些光谱的特性取决于产生光的光源。例如,与 LED 灯泡相比,白炽灯泡产生的光谱中 NIR 区域的含量更高。通过关注环境光和 NIR 光的强度,可以区分不同的光源。OPT4003-Q1 NIR 通道对作出这一判断至关重要,因为它只对 800nm 到 1000nm 之间的波长敏感。此外,OPT4003-Q1 的可见光通道具有出色的 NIR 抑制能力,确保光谱响应与人眼非常接近。可见光通道具有出色的 IR 抑制能力,NIR 通道具有可见光抑制能力,可防止通道测量之间产生干扰。OPT4003-Q1 的独特架构与这些通道的卓越灵敏度相结合,实现了可靠的光源检测。
OPT4003-Q1 的通道 0(可见光)和通道 1 (NIR) 报告与测量光量成比例的 ADC 代码。计算通道 0 和通道 1 测量值的比率,可以得出特定光源类型的唯一值。该计算如方程式 1所示。
预计 LED 光源之间会有相似的比率,而这些比率可能与其他类型的光源不同。由于 LED 光源不产生 NIR 区域的内容,因此测得的 LED 比率应远高于白炽灯比率。因此,可见光测量值可能远远大于 NIR 测量值。请参阅节 5,了解有关常见光源光谱的更多详细信息。
有关器件测量和寄存器结构的更多详细信息,请参阅 OPT4003-Q1 数据表。