ZHCADH7 December 2023 BQ76905 , BQ76907
表 3-9 展示了使用命令 0x66 的 警报启用 命令。默认情况下,Alarm Enable 的寄存器设置设为 0xC200。在图 1-1中,设置更改为 0x0060。数据采用小端格式。BQ7690x 的器件地址是 0x10(8 位),其中 LSB 是 R/W 位。直接命令遵循 I2C_Write(I2C_ADDR, Command, DataBlock) 格式,因此对于该示例,该命令可以为 I2C_Write(0x10, 0x66, [0x60, 0x00])。
| 命令 | 名称 | 单位 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 0x66 | 警报启用 | 十六进制 | H2 | 警报状态掩码()。可以在操作期间写入更改,以更改启用的警报源。 |
图 1-1 将 Alarm Enable 设为 0x0060 后捕获到的 I2C 波形