ZHCAD88 October 2023 TMS320F280039
在 DCAN 消息 RAM 中,有 32 个可配置的消息对象可用于发送或接收。接收消息对象用于存储接收到的数据。如果应用需要,可以为一个或多个消息对象启用接受过滤。CPU 对消息 RAM 的读写访问通过三个接口寄存器 (IFx) 集来完成。
在 MCAN 中,消息 RAM 可以划分为多个段,以包括过滤器元素、Rx 缓冲器元素和 Rx FIFO 元素。过滤器元素可配置为与接受过滤一起使用,还可以确定相应的匹配帧在消息 RAM 中的存储位置。Rx 缓冲器和 Rx FIFO 是存储接收到的帧的段,两者都有自己的一组寄存器和中断。这种结构提供了灵活性,可以更好地满足不同的应用需要。可以使用 Driverlib API 直接读取消息 RAM。