ZHCABT9C May 2020 – October 2022 AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1642 , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
| 编号 | 总结 | 受影响的部分 | 必需的变更 |
|---|---|---|---|
| 1 | xWR6843AoP ES2.0 需要 MMWAVE-SDK 3.4.0 或更高版本 | Makefile 或 CCS 工程 | 应用程序代码必须使用 MMWAVE-SDK 3.4.0 或更高版本重新编译,才能在 xWR6843AoP ES2.0 上运行,因为之前的 SDK 版本与 ES2.0 不兼容。反过来,SDK 3.4.0 与 xWR6843AoP ES1.0 器件不兼容。 Makefile:如果您使用 SDK makefile,则无需更改,因为这会在 SDK 3.4 环境设置脚本中自动处理:C:\ti\mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\scripts\windows\setenv.bat 或 CCS Projectspec:如果应用程序是使用 CCS projectspec 编译的,则需要更新 DSS projectspec 和 MSS projectspec 中的 products 属性,如下所示。 <property name="products" value="com.ti.rtsc.SYSBIOS:6.73.01.01;com.ti.MMWAVE_SDK:3.4.0.03;"/> 示例:有关 xWR6843AoP ES2.0 的参考 CCS 工程,请参阅毫米波工业工具箱中的“68xx AoP – 毫米波 SDK 演示”。 |
| 2 | 在 MetaImage(可擦写)二进制文件生成步骤中更改 SHMEM_ALLOC 参数的值。 | Makefile 或 CCS 工程 (mss)。 | 对于 ES2.0,SHMEM_ALLOC 参数的值应该设置为 0x00000006(对于 ES1.0 器件,该值为 0x02000006)。 Makefile:如果您使用 SDK makefile,则无需更改,因为这会在 SDK 3.4 器件特定的 makefile 中自动处理。 或 CCS Projectspec:如果使用 CCS projectspec 编译应用程序,请更新 MSS projectspec 中的 postBuildStep,以将值 0x02000006 替换为 0x00000006。 示例:有关 xWR6843AoP ES2.0 的参考 CCS 工程,请参阅毫米波工业工具箱中的“68xx AoP – 毫米波 SDK 演示”。 |
| 3 | 更新 RadarSS 固件文件名 | Makefile 或 CCS 工程 (mss) | xwr6xxx 器件的 RadarSS 二进制文件现在称为 xwr6xxx_radarss_rprc.bin,而不是 iwr6xxx_radarss_rprc.bin。Makefile:如果您使用 SDK makefile,则无需更改,因为这会在基于 MMWAVE_SDK_DEVICE 变量的 SDK 3.4 环境设置脚本中自动处理。 或 CCS Projectspec:如果使用 CCS projectspec 编译应用程序,请在 metaimage 生成步骤(编译后处理步骤)中将 iwr6xxx_radarss_rprc.bin 替换为 xwr6xxx_radarss_rprc.bin 示例:有关 xWR6843AoP ES2.0 的参考 CCS 工程,请参阅毫米波工业工具箱中的“68xx AoP – 毫米波 SDK 演示”。 |
| 4 | 针对 MMWave_open 的 API 更新 SDK 3.3 和更高版本要求将新参数传递到 MMWave_open | MSS/DSS 启动代码 | MMWave_open:应用程序必须在调用 MMWave_open 之前设置 calibMonTimeUnit 参数的值,如下所示。下图显示了 SDK 68xx 毫米波演示中的参考代码更新: 文件:mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\mss\mss_main.c 代码快照:请参阅Topic Link Label5.1 |
| 5 | 针对 ADCBuf_open 的 API 更新 SDK 3.3 和更高版本要求将新参数传递到 ADCBuf_open | MSS/DSS 启动代码 | ADCBUF_open:应用程序必须在调用 ADCBUF_open 之前,在 ADCBufparams 结构中设置 socHandle 的值,如下所示。下图显示了 SDK 68xx 毫米波演示中的参考代码更新。 文件:mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\ti\demo\utils\mmwdemo_adcconfig.c 代码快照:请参阅Topic Link Label5.2 |
| 6 | 针对 CANFD_init 的 API 更新 SDK 3.3 和更高版本要求将新参数传递到 CANFD_init | 驱动程序 | CANDF_init:使用 CANFD 驱动程序的应用程序必须将实例 ID 传递给 CANFD_init API,如下所示。目前仅支持值 0。下图显示了 SDK CANFD 驱动程序测试中的参考代码更新。 文件:mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\ti\drivers\canfd\test\xwr68xx\main.c 代码快照:请参阅Topic Link Label5.3 |
| 7 | SDK 3.3 及更高版本从 xWR6843 ES2 的 DMA 驱动程序中删除了对总线错误中断的支持,因为该中断未连接到器件。 | 驱动程序 | 如果针对 DMA_IntType_BER 调用 DMA_enable 中断 API,应用程序将从 xwr68xx 驱动程序获得错误代码。您可以删除对上述 API 的调用或忽略错误;但是,您应该查看 DMA 使用情况,以确保没有通过 MSS DMA 引擎进行无效的存储器访问。 |
| 8 | 有关 CLI 配置文件的一般说明 | 传感器配置 | 对于重复使用毫米波演示/CLI 框架的应用程序,请确保配置命令(例如,profileCfg、chirpCfg、frameCfg 等)遵循毫米波演示目录中提供的示例配置文件中提供的格式: C:\ti\mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\ti\demo\xwr64xx\mmw\profiles. 有关更多详细信息,请参阅毫米波 SDK 用户指南中的配置文件格式 部分。Topic Link Label6 |
| 9 | 次级引导加载程序中需要取消 BSS 时钟门控 | 次级引导加载程序 | 注意:此更新与主应用程序无关。仅当您在系统中使用自定义次级引导加载程序时,才需要此更新。在将映像下载到 RadarSS/BSS 存储器之前,次级引导加载程序必须使用 SOC 门控/取消门控 API 来取消 BSS 时钟门控,如下所示。 下图显示了 SDK 次级引导加载程序示例中的参考代码更新。 File: C:\ti\mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\ti\utils\sbl\platform\sbl_xwr68xx.c 代码快照:请参阅Topic Link Label5.4 |
| 10 | SDK 3.4 毫米波层对于 xwr6xxx 器件支持所有有效初始化时间和运行时校准 | MSS/DSS 启动代码 | 应用程序应在 mmWave_Open API 中传递 freqLimitLow 和 freqLimitHigh 的有效值,现在可以在 mmWave_Start API 中启用定期校准 下图显示 SDK 68xx 毫米波演示中的参考代码更新。 文件:mmwave_sdk_03_04_00_03\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\mss\mss_main.c 代码快照:请参阅Topic Link Label5.8 |
| 11 | 物体检测 DPC 接受天线几何结构,以实现更宽的 Tx/Rx 天线配置 | DPC 配置 | 当编译为使用新的 AoA 2D 算法(在 xwr64xx AOP 毫米波演示中)时,只有基于 HWA 的物体检测 DPC 才必须使用此字段。对于基于 DSP 的 DPC 和使用标准 AoA DPU 的基于 HWA 的 DPC,不使用此字段。 下图显示了 SDK 64xx 毫米波演示中的参考代码。文件:mmwave_sdk_03_04_00_03\packages\ti\demo\xwr64xx\mmw\main.c 代码快照:请参阅Topic Link Label5.14 |
| 12 | 物体检测 HWA DPC 现在接受范围 FFT 缩放参数 | DPC 配置 | 基于范围 HWA 的 DPU 和基于物体检测的 DPC 现在允许您设置蝶形级的缩放值,并将内部 24 位输出转换为 16 位输出 下图显示了 SDK 64xx 毫米波演示中的参考代码。文件:mmwave_sdk_03_04_00_03\packages\ti\demo\xwr64xx\mmw\main.c 代码快照:请参阅Topic Link Label5.9 |
| 13 | 物体检测范围 HWA DPC 现在允许用户指定雷达立方体格式 | DPC 配置 | ObjDetRangeHWA DPC 允许用户指定雷达立方体格式,以便灵活地集成各种基于 DSP 的算法/处理链 注意:毫米波演示仅支持 DPIF_RADARCUBE_FORMAT_ 下图显示了 SDK 68xx 毫米波演示中的参考代码。文件:mmwave_sdk_03_04_00_03\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\mss\mss_main.c 代码快照:请参阅Topic Link Label5.10 |
| 14 | 与保存/恢复器件校准参数(相移校准参数)相关的更新 | 有关此更新和其他校准相关更新的更多详细信息,请参阅迁移说明中的 MMWAVE-SDK 3.4.0 版本说明。 | |