ZHCABR0A December   2021  – July 2022 DRA821U , DRA821U-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1硬件和软件所需的东西
  4. 2采用快速引导方法的 DRA821U 引导模式
  5. 3详细步骤
    1. 3.1 第 1 步:应用补丁并构建/复制 u-boot
    2. 3.2 步骤 2 :通过切换到 xSPI 引导进行优化:将引导加载程序复制到 xSPI
    3. 3.3 步骤 3 :通过禁用对 Linux 引导来说不是必需的节点来优化 DTSI
    4. 3.4 步骤 4 :创建可引导 SD 卡,切换到 TinyFS
    5. 3.5 步骤 5 :切换到 eMMC 文件系统
    6. 3.6 步骤 6 :使用引导参数进行优化
    7. 3.7 步骤 7 :控制 init
  6. 4调试命令
    1. 4.1 SF 探针
    2. 4.2 mmcblk
    3. 4.3 如何检查已安装的器件?
    4. 4.4 如何检查您的分区?
    5. 4.5 如何恢复您的引导设置?
  7. 5快速引导结果审查
  8. 6参考文献
  9. 7修订历史记录

步骤 4 :创建可引导 SD 卡,切换到 TinyFS

引导开关设置:

此步骤中无需更改引导开关:

命令:(在 ubuntu 而不是 EVM 上执行此操作)

打开 $PSDKLA/bin/mksdboot.sh(这是为了切换 TinyFS)

执行以下更改:

root_fs="$sdkdir/filesystem/tisdk-default-image-j7200-evm.tar.xz"

到

root_fs="$sdkdir/filesystem/tisdk-tiny-image-j7200-evm.tar.xz"

执行以下操作:

sudo dpkg-reconfigure dash(这是非常重要的一步!)

sudo ./mksdboot.sh --device /dev/sdb --sdk /opt/ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-08_00_00_05/

或

sudo ./mksdboot.sh --device /dev/sdc --sdk /opt/ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-08_00_00_05/

将 SD 卡重新插到 ubuntu 上。

make linux

sudo make linux_install

转至 TargetNFS,找到 lib + usr/lib + sbin,执行这 3 个复制操作,然后执行“同步”。

执行以下操作:

sudo cp -r lib/* /media/root/rootfs/lib	(请查看“root”,您需要根据您的 ubuntu 环境进行更改)
sudo cp -r usr/lib/* /media/root/rootfs/usr/lib
cp sbin/mkfs.ext4 /media/root/rootfs/mnt/    (这非常重要!!)
同步[sync]