ZHCABJ2 February   2022 CC1352P7 , CC1354P10 , CC1354R10 , CC2340R2 , CC2651P3 , CC2651R3 , CC2652P7 , CC2652R7 , CC2674P10 , CC2674R10 , CC2755R10

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1要求
  4. 2测试概述
  5. 3对 DUT 进行编程
  6. 4设置硬件
  7. 5配置 CBTGo 测试
  8. 6测试序列结果
  9. 7参考文献

设置硬件

使用 CBT 蓝牙测试仪执行低功耗蓝牙测试的总体设置如图 4-1 所示

GUID-20210907-SS0I-X9MV-VFSF-7MN2WHHLTXZC-low.png图 4-1 测试设置
  1. 第一步是在主机 PC 中安装 CBTgo 软件。查看“Requirements”部分以了解下载位置。

    • “CBTgo Help”(F1 键)对于了解所需的设置和连接非常有帮助。查看主题 Quick Start → Connecting the PD to the R&S CBT 和 Quick Start → Connecting Bluetooth Low Energy Device

  2. 将 CBT 器件的 GPIB 接口连接到主机 PC 的 GPIB 接口。此过程不涉及如何在主机 PC 中配置 GPIB 接口的细节。

  3. 将 RS232 电压转换器连接到 CBT 器件背面的端口。

    • CBT RS232 端口引脚排列对应于 DTE(数据终端设备),即引脚 2 为 Rx,引脚 3 为 Tx,引脚 5 为 GND。

    • 大多数 RS232 电压转换器预期会连接到 DTE,因此使用直连串行电缆(非零调制解调器)- 请查看 RS232 电压转换器单元的文档。

  4. 将 RS232 电压转换器的输出连接到 DUT。

    • 确保将电压转换器的 Tx 输出连接至 DUT 的 Rx 输入。同样,将电压转换器的 Rx 输入连接至 DUT 的 Tx 输出。

    • 将电压转换器的 GND 引脚连接至 DUT 的 GND 引脚。

    警告: 请特别小心接地电压差,因为它们可能会损坏测试仪、主机 PC 或 DUT(更多细节,请观看此视频)
  5. 进行 CBT 和 DUT 之间的射频连接。在 Launchpad 上,需要改造电路以将射频路径从带状线天线转向安装在电路板上的 JSC 连接器。

    Launchpad 设计文件(可在产品页 https://www.ti.com 上以 .ZIP 包的形式下载)具有完整的示意图,并包含有关转移射频路径的说明,如 LAUNCHXL-CC26X2R1 的图 4-2 所示:

    GUID-20210907-SS0I-3VNT-DLGC-9C04BVHRV1S2-low.png图 4-2 原理图示例
    • 任何射频连接都必须使用 VNA 或校准的频谱分析仪全面地表征其特性,因为整个频谱范围内的衰减差异可能导致测试失败或显示不准确的结果。

    • 可能需要一个外部衰减器。

  6. 按以下顺序给系统上电:主机 PC、CBT、DUT 和 RS232 电压转换器。

    • 据观察,在 DUT 之前为 RS232 电压转换器供电可能会导致其处于不稳定状态。

  7. DUT 必须已加载并运行 DTM 软件,才能正确接收来自 CBT 器件的 HCI 命令。

    • 如果 DUT 映射 UART 端口引脚的方式与我们的 Launchpad 相同,那么就可以使用 SDK 的 host_test 项目。

    • 还必须注意晶体和其他硬件方面是否没有发生会影响射频配置的变化。