ZHCSYY7 September 2025 TDP2004-Q1
PRODUCTION DATA
TDP2004-Q1 也可通过从 EEPROM 读取数据进行配置。要进入此模式,必须将 MODE 引脚设置为 L1。EEPROM 加载操作仅在器件首次上电后发生一次。如果 TDP2004-Q1 配置为 SMBus 控制器模式,它将保持 SMBus IDLE 状态,直到 READ_ENn 引脚置为低电平。在 READ_ENn 引脚驱动为低电平后,TDP2004-Q1 成为 SMBus 控制器,并尝试通过读取存储在外部 EEPROM(SMBus 8 位地址 0xA0)中的器件设置进行自配置。在 TDP2004-Q1 成功从 EEPROM 读取数据后,它会将 DONEn 引脚驱动为低电平。在 EEPROM 读取之前、读取期间或读取之后,SMBus/I2C 目标运行在该模式下可用。请注意,在 EEPROM 读取期间,如果外部 SMBus/I2C 控制器模式希望访问 TDP2004-Q1 寄存器,则外部控制器必须支持仲裁。
当设计系统使用外部 EEPROM 时,用户需要遵照以下特定指南:
可将多个 TDP2004-Q1 级联在一起以从单个 EEPROM 读取。将第一个器件的 READ_ENn 引脚连接至低电平 (GND),以便在加电时自动启动 EEPROM 读取。第一个器件的 DONEn 可以馈送到具有 4.7kΩ 上拉电阻的下一个器件的 READ_ENn 中。将最终器件的 DONEn 引脚保持悬空,或将该引脚连接到微控制器输入端,来监控最终 EEPROM 读取的完成情况。