ZHCSHD9F August 2010 – December 2016 OPA2320 , OPA320
PRODUCTION DATA.
OPA320 非常适合 需要 宽带宽、高压摆率、低噪声、单电源运算放大器的有源滤波器应用。Figure 45 显示了采用多反馈 (MFB) 拓扑的 500kHz 二阶低通滤波器。这些组件经过挑选,旨在提供最大平坦度的巴特沃斯型响应。超过截止频率时,具有每十倍频 –40dB 的下降率。巴特沃斯型响应非常适合 需要 可预测增益特征的应用(例如在 ADC 之前使用的抗混叠滤波器)。
在考虑使用 MFB 滤波器时,一个值得注意的地方是输出相对于输入反相。如果不需要或不想反相,可以通过下面的其中一种选项实现同相输出:
使用 TI 的 FilterPro™ 程序可快速实现 MFB 和 Sallen-Key 低通和高通滤波器合成。此软件可从 www.ti.com.cn 免费下载。
Figure 45. 二阶巴特沃斯型 500kHz 低通滤波器
Figure 46. OPA320 配置为三极 20kHz Sallen-Key 滤波器