ZHCSUJ6 February 2025 LMG3650R025
ADVANCE INFORMATION
驱动器可检测的电流故障有两种类型:过流故障和短路故障。
过流保护 (OCP) 电路可监测漏极电流,并将该电流信号与内部设定的限值 IT(OC) 进行比较。检测到过流时,LMG365xR025 会执行逐周期保护,如 图 8-2 所示。在此模式下,当漏极电流超过 IT(OC) 加上延迟 toff(OC) 时,GaN 器件关断,但过流信号在 IN 引脚信号变为低电平后清除。在下一个周期中,GaN 器件可以正常导通。如果稳态运行电流低于 OCP 电平,但瞬态响应仍可以达到电流限制,而电路运行无法暂停,则可以使用逐周期功能。逐周期功能还可防止 GaN 器件因过流引起的导通损耗而过热。
短路保护基于去饱和检测,它监测漏源电压 VDS,并将电压与内部设置的限值 VT(Idsat) 进行比较。如果 OC 发生在去饱和之前,VDS 低于阈值,则会触发 OC,否则触发去饱和,如 图 8-3 所示。饱和可能会妨碍 GaN 在这种情况下继续运行。因此,如果检测到去饱和,GaN 器件将通过有意变慢的驱动器关断,以便在关断事件期间可以实现较低的过冲电压和响铃。即使在硬短路情况下,这种快速响应电路也有助于保护 GaN 器件。在这种保护中,GaN 器件会关闭并保持关断状态,直到通过将 IN 引脚保持在低电平一段时间(在 规格 中定义)或切断 VDD 的电源复位了故障。
出于安全考虑,OCP 允许逐周期运行,而去饱和会将器件锁存至复位。两种故障都会在 FLT/RDRV 引脚上报告。