ZHCSTD8C May 2021 – June 2026 BQ79652-Q1 , BQ79654-Q1 , BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
COMM CLEAR 在基底器件的 RX 引脚上发送。它不会发送到堆栈器件。无论 TX 状态如何,都无法禁用 RX,并且可以随时发送 COMM CLEAR。确保 COMM CLEAR 不超过 tUART(CLR) 位周期的最大值,因为这可能会导致识别其他通信 ping。
图 7-27 UART COMM CLEAR使用 COMM CLEAR 命令清除接收器并指示 UART 引擎寻找新的帧开始。COMM CLEAR 之后的下一个字节始终被视为帧开始字节。当检测到时,COMM CLEAR 会设置 FAULT_COMM1[COMMCLR_DET] 标志。主机必须在 COMM CLEAR 之后至少等待 tUART(RXMIN) 才能开始发送新帧。需要注意的是,除了 [COMMCLR_DET] 标志之外,还会设置 FAULT_COMM1[STOP_DET] 标志,因为 COMM CLEAR 时序违反了典型的字节时序,STOP 位被视为 0。
SLEEPtoACTIVE ping/音也会清除 UART 接收器。在从 SLEEP 模式转换为 ACTIVE 模式时,该 ping/音会设置 [COMMCLR_DET] 标志。如果在 ACTIVE 模式期间发送了该 ping/音,则会设置 [COMMCLR_DET] 和 [STOP_DET] 标志。
在菊花链通信期间发送 COMM CLEAR:
当发送读取命令,但响应尚未完全返回到主机时,如果在这种情况下在基底器件中接收到 COMM CLEAR,则器件响应会被丢弃。此外,堆栈器件看不到 COMM CLEAR 并继续发送转发到主机的响应,从而导致主机接收到意外的响应帧。因此,主机应通过等待从堆栈接收到所有响应后再发送 COMM CLEAR 来避免这种情况。
如果发生上述情况,则可能会设置基底器件低级通信调试寄存器 DEBUG_UART_RR_TR[TR_WAIT](指示器件正在等待发送响应)或 DEBUG_UART_RR_TR[TR_SOF](指示器件正在发送数据时接收到 COMM CLEAR)位,具体取决于接收 COMM CLEAR 信号的时序。
在使用多点配置时,必须在每个帧之前使用 COMM CLEAR 信号以确保一致的通信。