ZHCU880B october   2020  – may 2023 DLP230NP

 

  1.   1
  2.   DLP LightCrafter Display 230NP EVM
  3.   商标
  4. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 概述
  5. 安全说明
  6. 适用的文档
  7. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 中包含哪些内容?
  8. 光源引擎
  9. 快速入门流程
  10. 系统主板上的连接器
  11. EVM 设置
  12. Raspberry Pi 指南
    1. 9.1 Raspberry Pi 通用配置
    2. 9.2 视频时序配置
    3. 9.3 Python 支持软件
    4. 9.4 操作模式
    5. 9.5 示例应用
      1. 9.5.1 初始化 Raspberry Pi 和 EVM 之间的通信
      2. 9.5.2 播放 Raspberry Pi 中的视频内容
      3. 9.5.3 使用 Raspberry Pi 执行示例脚本
      4. 9.5.4 使用 Raspberry Pi 重写控制器或 FPGA 闪存器件
  13. 10疑难解答
  14. 11支持资源
  15. 12修订历史记录

疑难解答

如果在使用 DLP LightCrafter Display 230NP EVM 时遇到任何问题,以下常见问题解答可能有助于解决问题。

  • 对 DLP LightCrafter Display 230NP EVM 供电后,D_PROJ_ON LED 不亮
    检查 J4 上的风扇连接,并确保所有电线均与格式器板接触良好。如果风扇未运转或风扇与格式器板连接不良,PROJ_ON 信号将不会驱动为高电平。
  • 启用 LED 后,系统立即关闭。
    系统电压输入必须为 5V,确保在上电期间有足够的裕度,从而不会触发电压监视器,这将导致系统关闭。检查电源提供的电压电平,并确保其介于 5V 至 5.3V 之间。
  • 外部视频模式下的视频输出有抖动或有噪声
    检查 Raspberry Pi 上的 GPIO 驱动强度和视频时序配置设置。如果 GPIO 驱动强度对于给定的视频时序而言太低,或者实现的像素时钟太高,就会导致 Raspberry Pi 发送的视频输出效果不佳。
  • 闪存器件中意外重新写入了错误的固件映像
    在这种情况下,EVM 将无法引导,但可以恢复。使用默认固件映像执行“flash_write_controller.py”和“flash_write_fpga.py”脚本,以使用出厂默认设置对系统进行重新编程。
  • 切换至启动界面后,系统无响应。许多命令(包括“Splash Screen Select”和“Look Select”命令)都会导致控制器 (DLPC3436) 和闪存之间发生存储器访问。如果在该存储器访问未完成时发送 I2C 命令,可能会发生 I2C 总线挂起。执行任何会访问闪存器件存储器的脚本时,必须启用持续时间至少为 0.6 秒的 I2C 命令延迟,以确保在代码执行期间不会发生写入或回读命令失败。
  • Raspberry PI 视频输出在空闲后黑屏。Raspberry Pi 默认启用黑色屏幕保护程序。如果在与系统配合使用的特定版本中出现这种情况,建议根据需要在 Raspberry Pi 用户设置中禁用此屏幕保护程序。