ZHCU880B october   2020  – may 2023 DLP230NP

 

  1.   1
  2.   DLP LightCrafter Display 230NP EVM
  3.   商标
  4. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 概述
  5. 安全说明
  6. 适用的文档
  7. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 中包含哪些内容?
  8. 光源引擎
  9. 快速入门流程
  10. 系统主板上的连接器
  11. EVM 设置
  12. Raspberry Pi 指南
    1. 9.1 Raspberry Pi 通用配置
    2. 9.2 视频时序配置
    3. 9.3 Python 支持软件
    4. 9.4 操作模式
    5. 9.5 示例应用
      1. 9.5.1 初始化 Raspberry Pi 和 EVM 之间的通信
      2. 9.5.2 播放 Raspberry Pi 中的视频内容
      3. 9.5.3 使用 Raspberry Pi 执行示例脚本
      4. 9.5.4 使用 Raspberry Pi 重写控制器或 FPGA 闪存器件
  13. 10疑难解答
  14. 11支持资源
  15. 12修订历史记录

初始化 Raspberry Pi 和 EVM 之间的通信

从未经更改的启动状态启动系统。插入 DLPDLCR230NPEVM,然后通过 USB 将 Raspberry Pi 连接到笔记本电脑。片刻之后,USB 连接应该会初始化到笔记本电脑,并且可以开始通过远程 SSH 进行通信。Raspberry Pi 从其主目录开始运行。作为参考,它位于:

/home/pi/

导航到包含下载的 Python 脚本的目录。在此示例中,假定位于以下目录:

/home/pi/Documents/dlp

执行以下命令以向下导航每个目录:

$ cd /home/pi/Documents/dlp

可以使用以下命令通过一个目录备份导航:

$ cd ..

执行“ls -l”命令,让 Pi 打印出当前目录的内容:

$ ls -l

要将默认的 Raspberry Pi 初始化至 EVM 连接,请通过以下命令执行初始化脚本:

$ python3 init_parallel_mode.py

运行脚本时,对话将在终端中打印。完成此脚本后,应该可以在 EVM 的投影仪输出上看到 Raspberry Pi 桌面。