ZHCU880B october   2020  – may 2023 DLP230NP

 

  1.   1
  2.   DLP LightCrafter Display 230NP EVM
  3.   商标
  4. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 概述
  5. 安全说明
  6. 适用的文档
  7. DLP LightCrafter Display 230NP EVM 中包含哪些内容?
  8. 光源引擎
  9. 快速入门流程
  10. 系统主板上的连接器
  11. EVM 设置
  12. Raspberry Pi 指南
    1. 9.1 Raspberry Pi 通用配置
    2. 9.2 视频时序配置
    3. 9.3 Python 支持软件
    4. 9.4 操作模式
    5. 9.5 示例应用
      1. 9.5.1 初始化 Raspberry Pi 和 EVM 之间的通信
      2. 9.5.2 播放 Raspberry Pi 中的视频内容
      3. 9.5.3 使用 Raspberry Pi 执行示例脚本
      4. 9.5.4 使用 Raspberry Pi 重写控制器或 FPGA 闪存器件
  13. 10疑难解答
  14. 11支持资源
  15. 12修订历史记录

使用 Raspberry Pi 执行示例脚本

Python API 库提供了各种可与 DLPDLCR230NPEVM 配合使用的示例脚本。假设 python 脚本已加载到:

/home/pi/Documents/dlp

执行:

$ cd /home/pi/Documents/dlp

建议使用 list 命令查看可用的脚本:

$ ls -l

要运行给定脚本,请执行以下命令:

$python3 sample01_tpg.py

或者

$python3 <脚本名称>

只有闪存下载脚本需要用户提供除脚本自身名称之外的参数(在这种情况下,必须提供正在下载的固件映像的名称)。在所有其他情况下,可以在没有任何参数的情况下执行脚本。许多脚本将循环执行各种工作模式。在一些脚本中,终端会在继续执行下一步之前保持当前状态并等待用户输入。如果出现此类提示,只需按终端键盘上的 ENTER 即可继续。

在某些情况下,用户可能想要对脚本性能或行为进行一些小的修改。要执行这些修改,可以通过执行以下命令在编辑器中打开给定的脚本:

$ sudo nano sample01_tpg.py

或者

$ sudo nano <脚本名称>

可以使用箭头键浏览文档。完成编辑后,使用“CTRL+X”命令,然后按“Y”,接着按“ENTER”保存更改并退出 nano。有关 nano 众多功能的更详尽说明,请参阅相关文档:

(https://www.nano-editor.org/docs.php) (3)

nano 是第三方内容(“第三方内容”)。第三方内容不受 TI 控制,且 TI 对此类内容或对此类内容的任何更改或更新不承担责任。TI 为您提供指向第三方内容的链接和访问只是出于便利目的,并不表示 TI 认可此类内容。对第三方网站、功能和工具的使用需遵照此类网站和服务的适用使用条款和隐私惯例。您同意查看并接受关于第三方内容的适用条款。