ZHCACF8 march   2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 ADC 输入建立的机制
    2. 1.2 建立不适当的症状
      1. 1.2.1 失真
      2. 1.2.2 存储器串扰
      3. 1.2.3 精度
      4. 1.2.4 C2000 ADC 架构
    3. 1.3 资源
      1. 1.3.1 TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序
      2. 1.3.2 PSpice for TI 设计和仿真工具
      3. 1.3.3 TI 高精度实验室 - SAR ADC 输入驱动器设计系列
      4. 1.3.4 模拟工程师计算器
      5. 1.3.5 相关应用报告
      6. 1.3.6 PSpice for TI ADC 输入模型
  4. 2输入建立设计步骤
    1. 2.1 选择 ADC
    2. 2.2 查找最小运算放大器带宽和 RC 滤波器范围
      1. 2.2.1 选择类型
      2. 2.2.2 分辨率
      3. 2.2.3 Csh
      4. 2.2.4 满量程范围
      5. 2.2.5 采集时间
      6. 2.2.6 输出
      7. 2.2.7 计算器背后的数学原理
    3. 2.3 选择运算放大器
    4. 2.4 验证运算放大器模型
    5. 2.5 构建 ADC 输入模型
      1. 2.5.1 Vin
      2. 2.5.2 Voa、Voa_SS 和 Verror
      3. 2.5.3 Rs、Cs 和 Vcont
      4. 2.5.4 Ch、Ron 和 Cp
      5. 2.5.5 S+H 开关、放电开关、tacq 和 tdis
    6. 2.6 通过仿真优化 RC 滤波器值
    7. 2.7 执行最终仿真
    8. 2.8 输入设计工作表
  5. 3电路设计示例
    1. 3.1  选择 ADC
    2. 3.2  查找最小运算放大器带宽和 RC 滤波器范围
    3. 3.3  验证运算放大器模型
    4. 3.4  构建 ADC 输入模型
    5. 3.5  用于确定 Voa_ss 的偏置点分析
    6. 3.6  确定 Voa_ss 的瞬态分析
    7. 3.7  执行初始瞬态分析
    8. 3.8  优化 RC 滤波器值的迭代方法
    9. 3.9  执行最终瞬态分析
    10. 3.10 执行最终瞬态分析
    11. 3.11 进一步改进
    12. 3.12 进一步仿真
    13. 3.13 已完成的工作表
  6. 4使用现有电路或额外限制
    1. 4.1 现有电路
      1. 4.1.1 电荷共享的简要概述
      2. 4.1.2 电荷共享示例
      3. 4.1.3 用于电荷共享的其他资源
    2. 4.2 预选运算放大器
      1. 4.2.1 预选运算放大器示例
    3. 4.3 预选 Rs 和 Cs 值
      1. 4.3.1 ADC 采集时间分析解决方案
      2. 4.3.2 ADC 采集时间分析解决方案示例
  7. 5总结
  8. 6参考文献

优化 RC 滤波器值的迭代方法

现在,基本仿真已经表明仿真基本可行,可以执行扫描来优化 Rs 元件选择。

要执行扫描,请打开瞬态仿真配置文件并启用“Parametric Sweep”选项。在“Parametric Sweep”设置中,选择全局参数“R_STEP”作为扫描变量。然后选择起始值为 17Ω、结束值为 138Ω、增量为 10Ω 的线性扫描类型,如图 3-12 所示。

GUID-513E3FE0-D177-475C-BE17-8B5AE9E7E2D0-low.jpg图 3-12 F280049 参数扫描设置示例

执行分析后,删除除 Verror 之外的所有输出,并将 Verror 范围设置为 -30mV 至 +30mV。此外,将波形限制为 +2.95µs 至 +3.15µs,以便更好地观察建立情况。或者,使用 PSpice for TI 仿真窗口左上角的菜单转到“Window”➔“Display Control...”,以访问 TI 提供的预设显示配置列表。恢复“Sweep Results”显示配置。请注意,这些预设显示配置仅在与本应用报告捆绑的 PSpice for TI 工程中可用。图 3-13 显示了 Rs 扫描后的瞬态仿真的输出。

从该输出可以得出结论:

  • Rs 范围内的较高电阻值无法提供足够快的建立。例如,107Ω 仅在分配的 S+H 时间内稳定至 6.1mV,而建立目标为 366µV
  • 进一步调查的合理范围是 20Ω 至 60Ω。确定 Rs 的理想值需要进一步分析,可能包括额外的仿真

GUID-CE8C423F-FFB5-47B8-A02E-FFD15DC5B726-low.jpg图 3-13 F280049 Rs 初始扫描结果示例

根据初始扫描结果,可能已经能够确定一个或多个可实现充分建立的 Rs 值。如果需要,可通过迭代地缩小线性扫描范围来进一步改进 Rs 元件选择。也可以执行值列表扫描来测试未以线性间隔的 Rs 值。图 3-14 中显示了值列表扫描的仿真配置文件示例。

GUID-A4D5194E-EC8E-4D2C-9403-E4C812C0EF8C-low.jpg图 3-14 F280049 参数扫描设置示例

因此,可以选择 Rs 的最终值来实现充分建立。只要迭代次数足够,Rs 的最终值就可以达到理想状态。但是,节 3.9介绍了一种使用性能分析工具更好地选择 Rs 理想值的替代方法。