ZHCSID9E September 2006 – October 2016 TLC082-Q1 , TLC084-Q1
PRODUCTION DATA.
TLC08x-Q1 是高速低噪声 CMOS 输入运算放大器系列,其输入电容大约为 20pF。反馈路径中使用的任何电阻器都在传递函数中增加了一个极点,相当于输入电容乘以源电阻和反馈电阻的组合。例如,增益为 –10,源电阻为 1kΩ,反馈电阻为 10kΩ,则在大约 8MHz 时增加了一个额外的极点。与双极放大器相比,这一点对于 CMOS 放大器更明显,因为输入电容更大。
对于速度较慢的 CMOS 放大器,带来的后果微乎其微,因为这个极点通常出现在频率高于单位增益带宽时。然而,具有 10MHz 带宽的 TLC08x-Q1 意味着此极点通常出现在增益大约为 5dB 且相移显著增加的频率下。
在小闭环增益下使用大反馈电阻时此极点的影响最大。由于反馈电阻增加,增益峰值在频率较低时增加,180° 相移切换点还降低了频率,减小了相位裕度。
对于 TLC08x-Q1,推荐的最大反馈电阻器为 5kΩ;可使用更大电阻,但建议将一个电阻器与反馈电阻器并联,以抵消输入电容极点的影响。
具有 1V 阶跃响应的 TLC08x-Q1 存在 80% 的过冲,当配置为单位增益缓冲器时自然频率为 3.5MHz,并有一个 10kΩ 的反馈电阻器。通过增加一个与反馈电阻器并联的 10pF 电容器,将过冲降低了 40% 并消除了自然频率,从而大幅减少了建立时间(请参阅Figure 42)。仅为方便起见,选择了 10pF 电容器。
由于 TLC08x-Q1 具有出色的输出驱动功能,因此负载电容对这些测量的影响不大。