Wi-Fi 产品
按类别浏览
我们的产品系列包括将全新连接标准 Wi-Fi 6 (802.11ax) 和低功耗 Bluetooth® 5.4 技术集于一身的高性价比产品。这些产品旨在轻松集成到基于 Linux 和 RTOS 的系统(例如 FreeRTOS 和 ZephyrRTOS)中,因此您可以安心无忧地连接物联网设备。我们是值得信赖的合作伙伴,在工业物联网 Wi-Fi 产品开发方面拥有 20 多年的丰富经验。
了解有关这些技术的更多信息
适用于 Linux® 和 RTOS 系统的高性价比、可靠且可扩展的 Wi-Fi® 产品
探索 Wi-Fi 技术
了解 Wi-Fi 6 技术
我们全新的 CC33xx 和 CC35xx 产品系列支持 Wi-Fi 6,这是最新的 Wi-Fi 协议,在可靠性、安全性和速度方面均有改进。Wi-Fi 6 技术可实现电源优化和可靠性改进,例如 OFDMA(正交频率多址)和 TWT(目标唤醒时间)。这些进步使我们的器件成为注重可靠性和性能的下一代互联环境的理想选择。请观看此视频,详细了解 Wi-Fi 6 的优势和特性。
5GHz 的优势
我们的 CC335x 和 CC355x 支持 5GHz 频率范围,可实现更高的互操作性和可靠性。与 2.4GHz 频段相比,5GHz 频段的拥挤程度明显较低,这意味着微波炉、支持蓝牙 的设备、相邻的 Wi-Fi 网络和任何其他同样使用 2.4GHz 的无线通信协议产生的干扰更小。即使是在无线设备密度较高的环境中,拥塞减少也能实现更稳定可靠的连接。请观看此视频,详细了解双频带的优势和特性。
为什么选择预先认证的模块?
借助我们预先认证的无线模块,您可以在设计中添加无线连接,更大限度地减少工作量和加快产品上市速度。
优势:
- 利用 TI 在全球监管机构获得的认证,简化您的无线鉴定流程。
- 由于无需外部元件,因此可简化电路板设计和供应链。
- 使用我们的内部天线或经批准的参考设计,不需要昂贵的射频设备和专业知识。
支持的信息安全机制
在设备互联的环境中,一个设备出现漏洞会危及整个网络。为了确保系统完整性,无线协议、硬件和软件之间需要多层安全性。我们最新的 CC33xx 器件系列支持众多安全驱动工具,例如用于抵御恶意攻击的 WPA3 和固件身份验证。此外,我们的集成式 CC35xx 系列器件还支持 Arm TrustZone 等信息安全机制,以及集成式硬件安全模块。
实现高效通信
在不同设备之间维持无缝连接对于实现可靠的用户体验至关重要。由于设备必须能够与各种网络和其他设备进行高效通信,因此互操作性是一个关键因素。我们最新的 CC33xx 和 CC35xx 系列器件使用来自不同制造商的 275 多个不同接入点进行测试。无论是在复杂的工业环境还是日常消费者环境中,我们的器件都能提供一致、可靠的性能,使其成为无线连接的值得信赖的选择。请观看该视频,详细了解我们的互操作性测试。
借助支持 AI 的 Wi-Fi MCU 实现边缘智能
直接在连接的 Wi-Fi 器件上部署智能机器学习推理。TI 的 CC3551E 具有边缘 AI,可在不依赖云的情况下进行实时决策,从而降低延迟、确保强大的安全性、优化功耗、同时保持安全的 Wi-Fi 连接。
带有传感用例的边缘 AI 唤醒词
TI SimpleLink™ 软件开发套件 (SDK) 为无线连接解决方案的开发提供全面且可扩展的软件包。我们会对我们的 SDK 进行全面测试和集成,每个季度发布一次。借助我们的操作系统、中间件框架和堆栈、应用示例、演示、文档和培训(一揽子资源),更快地将产品推向市场。
评估我们的产品,该产品采用 LaunchPad™ 开发套件,旨在通过即插即用功能让您轻松进行编程和调试。从各种低成本套件和应用特定的 BoosterPack™ 插件模块中进行选择,进一步扩展设计功能,以便开始开发。 可扩展软件工具提供了多个用于对 LaunchPad 开发套件进行编程的入口点。
将 TI 丰富的支持产品用作您的重要资源,以便在设计过程的每个步骤中快速解决问题。
我们与备受推崇的公司组成的全球社区合作,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充产品和服务。产品和服务包括广泛的系统模块、工程服务和开发工具,帮助您加快开发进程并缩短产品上市时间。
Design & development resources
SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
SimpleLink™ CC3351 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 器件可通过运行 Linux® 的处理器主机或运行 RTOS 的 MCU 主机在嵌入式应用中实现实惠、可靠且安全的连接。新的 Wi-Fi 双频段功能是确保向任何 Wi-Fi 路由器轻松配置设备的理想选择。CC3351 BoosterPackTM 插件模块 (BP-CC3351) 是一款测试和开发板,可轻松连接到 TI LaunchPad 或处理器板,从而实现快速软件开发。
此套件可用于 3 种配置:
- MCU 和 RTOS 评估:BP-CC3351 + LaunchPad 且 (...)
SimplElink™ Wi-Fi 设备的硬件设计评审
在 CC3XXX Wi-Fi 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。 申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档及设计与开发资源。了解产品页面上的资源后,您可能无需申请设计审查。
申请审查 Wi-Fi 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。
对于基于 CC33xx 和 CC35xx 的设计,请将请求连同设计文件直接通过电子邮件发送至 connectivity-wifi-hw-reviews@list.ti.com。可从这些器件的相应产品页面请求获取有关这些器件的设计文档。
对于所有其他 CC3xxx (...)
特色应用
可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输和双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
使用 SimpleLink™ Wi-Fi® 技术且具有云连接功能的电池供电智能锁参考设计
CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
CC35xxE SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件
SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具
SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具是一款基于 Windows 的软件工具,用于在开发和认证过程中对 SimpleLink Wi-Fi CC31xx 和 CC32xx 设计进行射频评估和测试。 通过手动将无线电设置为发送模式或接收模式,该工具可提供低级无线电测试功能。使用此工具可能需要熟悉并了解无线电电路理论和无线电测试方法的知识。
SimpleLink Wi-Fi CC31xx 和 CC32xx 器件专为物联网 (IoT) 打造,其中包含片上 Wi-Fi、互联网和稳固的安全协议,无需具备 Wi-Fi 经验就可以更快速地进行开发。 有关 CC31xx 和 CC32xx (...)