ZHDU125 June 2026 TPS65214
本节介绍了典型的 NVM 定义流程,其中包括以下步骤:系统要求、硬件设置、NVM 编程和测试/验证。
确定系统要求并构建配电网络 (PDN)。电压/电流、上电/下电序列、低功耗模式和负载瞬态是处理器、SoC 和外设的典型要求。
可使用 PMIC 插槽式 EVM 或客户原型板(电路内编程)对 TPS65214 执行编程
使用插槽式 EVM 时,请确保 IC 以正确的方向插入插座,且引脚 1 点位于右下角。
USB2ANY 适配器:USB2ANY(可在 TI.com 上获取)可用于与 PMIC 通信并对 NVM 设置重新编程。
按照 节 4 和 节 5 中的编程说明更改寄存器设置。TPS65214-GUI 可与插座式 EVM(或原型板加外部 USB2ANY)配合使用。或者,客户可以使用他们首选的 I2C 调试器工具,在不使用 TPS65214-GUI 的情况下写入每个 NVM 寄存器。在寄存器中配置所需的设置后,请按照 节 6 中的步骤将相关设置保存到 NVM 存储器中。重新对 NVM 进行编程后,执行下电上电以确认新的寄存器设置已正确写入。
测试 NVM 设置以确认预期的 PMIC 行为。下面的列表显示了建议的最低测试。这些测试可以在插座式 EVM 或自定义原型板上执行。如果使用插座式 EVM 对 PMIC 重新编程,则可以将器件焊接到客户原型板上,以测试和验证系统级功能。或者,可以将器件焊接到 TPS65214EVM 上,通过更换电路板上的原始 IC 来测试定制 NVM 配置。