ZHDU097 April   2026 MCF8329HS-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2旋转电机
    1. 2.1 连接到 GUI
    2. 2.2 SmartTune
      1. 2.2.1 SmartTune 执行
    3. 2.3 手动调优
      1. 2.3.1 加载推荐的默认值
      2. 2.3.2 设置基极电流
      3. 2.3.3 设置电流限值
      4. 2.3.4 设置电压限值
      5. 2.3.5 最大电气速度 (Hz)
      6. 2.3.6 输入电机的相电阻和电感和 BEMF 常数
      7. 2.3.7 速度环路手动调优
    4. 2.4 测试是否成功启动至闭环
  6. 3基本控制
    1. 3.1 速度输入模式
    2. 3.2 在启动期间防止转子回旋
    3. 3.3 缩短启动时间
    4. 3.4 改进电流和速度调节
    5. 3.5 限制和调节电源
    6. 3.6 MTPA 调优
    7. 3.7 Motor Studio 优化向导
  7. 4故障处理
    1. 4.1 异常 BEMF 故障 [ABN_BEMF]
    2. 4.2 锁定电流限制 [LOCK_LIMIT]
    3. 4.3 硬件锁定电流限制 [HW_LOCK_LIMIT]
    4. 4.4 无电机故障 [NO_MTR]
    5. 4.5 异常速度 [ABN_SPEED]
  8. 5硬件设计和设置
    1. 5.1 电路板设计
      1. 5.1.1 外部 MOSFET 选型
      2. 5.1.2 栅极电阻器选型
      3. 5.1.3 自举电容器和 GVDD 电容器选型
      4. 5.1.4 电流采样电阻选型
      5. 5.1.5 VREG MOSFET 选型
      6. 5.1.6 额外的外部功率级元件

SmartTune 执行

要启动配置过程,请在 MotorStudio 主页或左侧导航菜单选择 SmartTune。输入所需的电机参数,包括额定电压额定电流额定转速 和 EVM 分流电阻值 (5mΩ)。

SmartTune 页面的 Basic Information 部分中,选择相应的负载条件,对于带机械负载的电机,选择 Load,对于无外接负载的电机、选择 No Load

在可用的器件选项中,选择最适合应用要求的控制模式,然后单击 Generate Configuration 按钮以启动 SmartTune

选择每个文本框旁边的  以访问有关相应参数的附加信息。

 SmartTune 基本配置图 2-4 SmartTune 基本配置

SmartTune 执行一种算法,可根据用户选择的控制模式测量电机的电气参数(包括电机相电阻、电感、BEMF 常数),并根据用户选定的控制模式计算控制环路系数。此外,其还可配置很多参数,如启动模式、开环电流和加速率以及实现 1 级所需的各种故障配置:旋转电机功能,如 图 2-5 中标注所示。

 调优阶段图 2-5 调优阶段

成功完成 SmartTune 后,Regenerate Configuration 按钮下方和日志窗口中将显示配置成功消息。然后,用户可以按照 节 2.4 中提供的说明操作电机。

 SmartTune 成功图 2-6 SmartTune 成功

用户可以通过选择 Terminate SmartTune 按钮随时终止 SmartTune 执行过程。

在 Performance Tuning 界面,SmartTune 允许用户选择其应用程序 并自动生成最佳电机参数。用户还可以在性能调优选项中手动输入特定参数,如启动方法PWM 频率启动时间。这些手动配置可覆盖 SmartTune 生成的设置。

 SmartTune 性能调优图 2-7 SmartTune 性能调优

如果 SmartTune 无法生成电机调优参数、用户可以通过在 Motor Parameters(可选)部分输入电机参数,例如相电阻 (R)相电感 (L)BEMF 常数,尝试再次运行该工具。

 SmartTune 可选参数图 2-8 SmartTune 可选参数

如果 SmartTune 无法成功完成,请查看 SmartTune 常见问题页面,其中提供了有关常见故障情况及其解决方案的详细信息。

如果 SmartTune 在输入电机电气参数后反复无法生成电机调优参数,建议用户按照 节 2.3 中指定的步骤进行手动电机参数配置。

SmartTune 可提供电机稳定运转所需的基础调试配置。用户可进一步调整配置参数,以实现更短的启动时间、从开环控制到闭环控制的平稳过渡,以及电机加速过程中无转速超调的稳定闭环控制。节 3 中介绍了其中一些调优过程。

注:

MCF8329HS 包括很多高级功能,如空载检测、PWM 抖动、速度/功率限制、过调制和外部看门狗功能,这些功能无法由 SmartTune 自动启用。用户可以根据其特定的应用要求手动启用这些功能。默认情况下,SmartTune 会将所有器件故障配置为重试模式。