ZHDU079 February 2026 MSPM0G1218 , MSPM0G3218-Q1
LP-MSPM0G3218 开箱即用体验可让用户快速验证器件在连接到计算机时是否已启动并运行。MSPM0G3218 的 OoBE 包括三种不同的演示模式,可利用 S2 按钮在两种模式之间切换。下面对这些模式进行了说明:
模式 0:首次给电路板上电时,该模式将激活。此示例使用计时器中断来启动切换,每秒切换一次红色 LED (PA0)。
模式 1:按下 S2 按钮一次即可启动该模式。此时,利用相同的 1 秒计时器,RGB LED 将以 1 秒的增量切换三种颜色中的每一种,并且只要此模式处于活动状态,就会重复。
模式 2:在此模式下会启用连接到热敏电阻的 ADC 通道并持续读取该值。需要安装 J2 和 J3 的跳线,以使用 ADC 读取温度数据。或者,可以从 J3 上移除跳线,将 0V-3.3V 的外部模拟信号连接到跳线的引脚 2,以便使用外部信号进行测试,如图 2 所示。如果值 >2500,则通过 RGB LED 变为红色来指示这一点。如果介于 1500 和 2500 之间,则 LED 将变为绿色。任何低于 1500 的值都将导致 LED 变为蓝色。
每次按下 S2 按钮都将切换 3 种不同模式中的下一种。在调试会话期间,用户可以将全局变量添加到观察列表中,以查看哪个模式处于活动状态、ADC 值是什么(如果适用)(Mode3),以及哪个颜色在 RGB 颜色循环 (Mode2) 中处于活动状态。下面的图 3 展示了 CCS 调试窗口中的观察变量。
count 变量用于递增 RGB LED 的颜色。mode 变量指示当前处于活动状态的模式。gAdcResult 是从连接到板载热敏电阻的 PA22 读取的 ADC 值。