ZHDT029 May   2026 AFE8030 , AFE8092 , AFE8128 , AFE8190 , AFE8192

 

  1.   1
  2. 1 简介
  3. 2 什么是 5G mMIMO?
  4. 3 5G mMIMO 和波束形成
  5. 4 波束形成背后的数学原理
  6. 5 mMIMO 系统的当前挑战
  7. 6 使用单次 sysref 模式
  8. 7 通过 GPIO 使用通用时间戳信号对射频集成电路进行时间校准
  9. 8 NCO 选择
  10. 9 结语
  11. 10作者简介

通过 GPIO 使用通用时间戳信号对射频集成电路进行时间校准

也可以使用基于通用输入/输出 (GPIO) 的控制来启用 sysref 锁存。在此模式下,sysref 可以在连续 sysref 模式中运行。所有模拟前端器件都将在接收到基于 GPIO 的锁存使能信号后锁存至第一个基准时钟上升沿。所有后续脉冲都将被忽略。

这种方法只需要将 CMOS GPIO 信号路由到所有模拟前端,因此与单次 sysref 方法相比,此方法相对更简单,因为使用匹配的长度将差分信号路由到电路板上的多个模拟前端器件可能很有挑战性。同时,这种方法需要从主机的 ASIC 为每个器件同步分配一个 GPIO。如果主机 ASIC 或 FPGA 没有足够的 GPIO,则该方法不适用。

如图 3 所示,使用基于 GPIO 的控制对 AFE8092、AFE8030、AFE8128、AFE8190、AFE8192 使能 sysref 锁存需要特定的时序控制。

 使用基于 GPIO 的控制使能 sysref 锁存模式的时序图。图 4 使用基于 GPIO 的控制使能 sysref 锁存模式的时序图。