ZHDA368 October   2026 AM2431 , AM2432 , AM2434 , AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2软件设置
  6. 3硬件设置
    1. 3.1 J-Link 连接
    2. 3.2 AM243x/AM64x 连接
  7. 4验证连接
    1. 4.1 电源序列
    2. 4.2 验证连接
  8. 5在 AM243x/AM64x 上使用 J-Link 烧录
  9. 6在 AM243x/AM64x 上使用 J-Link 调试
  10. 7故障排查
  11. 8总结
  12. 9参考资料

验证连接

如果 USB 驱动程序工作正常,且 J-Link / J-Trace 已与主机系统连接,用户即可将 J-Link / J-Trace 连接到目标硬件。启动 J-Link Commander (JLink.exe),此时必须显示正常的 J-Link / J-Trace 相关信息,例如硬件版本和固件版本。发出 connect 命令并提供连接器件所需的附加信息后,J-Link 即连接到器件。此时会显示有关目标的附加信息(例如ROM 表)。

请按照以下步骤操作:

  1. 运行 J-Link Commander (J-Link.exe) 并运行 connect 命令。
     Connect 命令图 4-1 Connect 命令
  2. 输入 ? 进行器件和内核选择。
     器件和内核选择图 4-2 器件和内核选择
  3. 从列表中选择 JTAG 选项。默认值为 JTAG。按 Enter 键选择默认值。
  4. 指定器件在 JTAG 链中的位置。按 Enter 键会自动检测正确的器件位置,在大多数情况下均可正常工作。
  5. 指定目标接口速度。默认值为 4000KHz。按 Enter 键选择默认值。
  6. 连接成功后,运行不同命令以使用 J-Link Commander 加载和调试应用程序。可尝试的一些简单命令如下:
    • halt:暂停内核。
    • go:启动内核。
    • ishalted:返回内核当前是否已暂停。
    • regs:返回当前 CPU 寄存器

有关 SEGGER J-Link Commander 的更多详细信息,请参阅 https://kb.segger.com/J-Link_Commander