ZHDA363 October 2026 AFE7769D , AFE7920 , AFE8030 , AFE8092 , AFE8190 , AFE8192
由于能源成本不断上升,业主通常希望将公用事业费用与租金分开,并要求服务提供商部署具备独立供电能力的无线电设备,且电源取自主电网,而不是从楼宇内部取电。独立电源需要以太网供电 (PoE) 或光纤供电 (PoF) 解决方案,而这些解决方案的传输功率有限。PoE 标准定义了多个等级,按允许的功率进行区分。无线电设计人员努力将无线电总功率保持在目标等级内,以避免升级到更高等级所带来的额外硬件和成本。因此,无线电设计人员通常会研究以下技术,以降低无线电层面的功耗。
TI 的 RFIC(如 AFE8128、AFE8192、AFE8030 和 AFE7769D 射频收发器)使工程师能够实现这些目标:TI 的所有 RFIC 都具有快速待机/唤醒功能,以启用 3GPP 规范中的微睡眠功能。待机到唤醒的时间通常小于 2μs,(1)以满足严格的 5G 符号级时序要求。TI 的 AFE7769D RFIC 具有集成 DPD,可通过独立对 PA 进行高级线性化来提高无线电系统的整体电源效率,无需在 RFIC 上游进行外部数字处理。