ZHDA359A October 2015 – October 2026 CC1101 , CC110L , CC1120 , CC1121 , CC1125 , CC1190 , MSP430F5438A
基于收发器从头开始开发新系统时的一个常见问题是:如何单独测试系统的各个部分或将其作为整个系统的一部分来开展测试。
TI 提供了一种非常强大而全面的工具——SmartRF™ Studio 7,可用于测试我们所有器件;但在某些情况下,可能无法满足系统运行的硬件要求,或者使用 PC 可能不是执行测试的首选方法。
本应用报告中描述的软件为这些使用场景提供了一种简单的替代方案。该软件基于已为 MSP430 开发的基本驱动程序构建,可实现简单的基于 UART 的测试系统。
可从以下 URL 下载本文档所述的软件:http://www.ti.com/lit/zip/swra493。