ZHCZ032A November 2024 – April 2025 AM2612
CONTROLSS-CMPSS:当 DACSOURCE 设为 0 或重新配置为 1 时,预分频器计数器的行为与规范不同
在预分频器运行时,如果我们使 DACSOURCE = 0,预分频计数器将不会复位,如果启用条件为低电平,该值仍然保持不变;当 DACSOURCE 再次配置为1时,该计数器从之前被保留的值开始计数。只有在预分频计数器运行期间配置 DACSOURCE 时,才会出现该错误。
在 DACSOURCE 配置(非动态配置)之间发出软复位。