ZHCZ032A November 2024 – April 2025 AM2612
CONTROLSS-ePWM:如果跳闸在消隐窗口结束时保持活动状态,则可能会发生 ePWM 干扰
消隐窗口通常用于屏蔽转换期间将导致系统误跳闸的任何 PWM 跳闸事件。如果在消隐窗口周期结束后,ePWM 跳闸事件在少于三个 ePWM 时钟内保持活动状态,则 ePWM 输出上可能会存在不良干扰脉冲。
以下图片展示了可能会导致不良 ePWM 输出的时间段。

以下图片展示了如果跳闸事件在消隐窗口关闭之前的 1 个周期或关闭之后的 3 个周期内结束,可能出现的两个 ePWM 输出。

避免配置消隐窗口,使跳闸输入处于此范围内(消隐窗口关闭前 1 个周期和后 3 个周期)。