ZHCUDD7 October   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 接头和测试点信息
    2. 2.2 连接器信息
    3. 2.3 指示灯 LED
    4. 2.4 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 Web GUI 访问或本地 GUI 安装
    2. 3.2 将 EVM 连接到 GUI
    3. 3.3 GUI 概述
    4. 3.4 DRV81545 GUI
    5. 3.5 DRV81646 GUI
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

接头和测试点信息

DRV81646EVM, DRV81646DGQEVM, DRV81545EVM, DRV81X4XEVM DRV81545EVM (MD0107-001) 顶视图图 2-1 DRV81545EVM (MD0107-001) 顶视图
警告: 表面高温。EVM 可能会用 FIRE 三角符号标记高表面温度。驱动高电流时,避免触摸标记的高温表面区域,以防止潜在的灼伤损害。
DRV81646EVM, DRV81646DGQEVM, DRV81545EVM, DRV81X4XEVM DRV81545EVM 接头和测试点信息图 2-2 DRV81545EVM 接头和测试点信息
表 2-1 接头和测试点说明 - DRV81545EVM
元件标签说明

A

MSP432E401Y 和 MSPM0G3507 之间的 XDS110 接头

B

主信号接头:

  • 3V3:来自 LDO 的 3.3V。
  • GND:GND 测试点。
  • IN1:通道 1,输入。
  • IN2:通道 2,输入。
  • IN3:通道 3,输入。
  • IN4:通道 4,输入。

C

截止持续时间 (COD) 配置限制了相应通道上电流限制条件的持续时间。可以通过在 COD 引脚上设置适当的下拉电阻器来选择 tCOD。请勿使该引脚保持未连接状态。更改设备断电时的设置。

  • 禁用:COD 由 10kΩ 下拉电阻器禁用。输出级和 IC 仅受热关断的保护。
  • 0.5ms:COD 引脚通过 60kΩ 下拉至 GND。该器件在电流限制条件下持续 0.5ms。它将仅在典型值为 16ms 的间隔后重试。
  • 1ms:COD 引脚通过 120kΩ 下拉至 GND。该器件在电流限制条件下持续 1ms。它将仅在典型值为 32ms 的间隔后重试。
  • 1.5ms:COD 引脚通过 180kΩ 下拉至 GND。该器件在电流限制条件下持续 1.5ms。它将仅在典型值为 48ms 的间隔后重试。
  • 2ms:COD 引脚通过 240kΩ 下拉至 GND。该器件在电流限制条件下持续 2ms。它将仅在典型值为 64ms 的间隔后重试。

D

可以通过连接到 VM 或将外部 TVS 二极管连接到 VM 或 GND 来控制不同的衰减模式,从而控制 VCLAMP 引脚设置。必须一次调整一项设置,确保正确连接相应的电阻器。注意:切勿同时组装 R50 和 R51,因为这样做会导致 VM 和 GND 之间发生短路,从而可能损坏器件。此外,确保接头未保持未连接状态,并验证相关电阻器是否已正确组装。为避免出现任何问题,请仅在器件断电时进行这些更改。

可用的衰减模式包括:

  • SLOW:慢速衰减模式,其中 VCLAMP 连接到 VM(组装 R52 并短接 J8)
  • FAST:快速衰减模式,可通过两种方式进行配置:

    • TVS/齐纳二极管 VCLAMP 至 GND(组装 R50 并短接 J7)
    • TVS/齐纳二极管 VCLAMP 至 VM(组装 R51 并短接 J7)

E

在 ILIM 引脚上使用适当的下拉电阻器配置电流限制。请勿使该引脚保持未连接状态。更改设备断电时的设置。

  • 3A:ILIM 引脚通过 10kΩ 下拉至 GND。将电流限制为 3A(典型值)。
  • 2A:ILIM 引脚通过 30kΩ 下拉至 GND。将电流限制为 2A(典型值)。
  • 1.5A:ILIM 引脚通过 45kΩ 下拉至 GND。将电流限制为 1.5A(典型值)。
  • 1A:ILIM 引脚通过 60kΩ 下拉至 GND。将电流限制为 1A(典型值)。
  • 0.75A:ILIM 通过 80kΩ 下拉至 GND。将电流限制为 0.75A(典型值)。
  • 0.5A:ILIM 引脚通过 120kΩ 下拉至 GND。将电流限制为 0.5A(典型值)。
  • 0.25A:ILIM 通过 240kΩ 下拉至 GND。将电流限制为 0.25A(典型值)。

F

GUI/HW 开关使用户能够通过板载电位器或基于网络的 GUI 控制来控制驱动器。

  • GUI/HW:基于硬件或基于 GUI 的控制开关。若要使用基于网络的 GUI,请确保开关处于 GUI 模式。

  • PWM IN1:当开关处于 HW 模式时,控制通道 1 的 PWM 占空比。

  • PWM IN2:当开关处于 HW 模式时,控制通道 2 的 PWM 占空比。

  • PWM IN3:当开关处于 HW 模式时,控制通道 3 的 PWM 占空比。

  • PWM IN4:当开关处于 HW 模式时,控制通道 4 的 PWM 占空比。

注意:在 HW 模式下,PWM 频率设置为 20kHz。

DRV81646EVM, DRV81646DGQEVM, DRV81545EVM, DRV81X4XEVM DRV81646EVM 和 DRV81646DGQEVM 接头和测试点信息图 2-3 DRV81646EVM 和 DRV81646DGQEVM 接头和测试点信息
表 2-2 DRV81646EVM 与 DRV1646DGQEVM

元件标签

说明
AMSP432E401Y 和 MSPM0G3507 之间的 XDS110 接头
B

主信号接头:

  • 3V3:来自 LDO 的 3.3V
  • SDI/IN1:SPI 接口 SDI/HW 接口通道 1 输入。
  • SCLK/IN2:SPI 接口 SCLK/HW 接口通道 2 输入。
  • nSCS/IN3:SPI 接口 nSCS/HW 接口通道 3 输入。
  • SDO/IN4:SPI 接口 SDO/HW 接口通道 3 输入。
  • RSLEW/CNT:转换率和控制接口 (SPI/HW)
  • GND:GND 测试点。
C

截止持续时间 (COD) 配置限制了相应通道上电流限制条件的持续时间。可以通过在 COD 引脚上设置适当的下拉电阻器来选择 tCOD。更改设备断电时的设置。

  • 浪涌:将 COD 引脚保持未连接状态 (Hi-Z) 可将电容负载的电流限制提高至 10ms。
  • 禁用:COD 由 10kΩ 下拉电阻器禁用。输出级和 IC 仅受热关断的保护。
  • 0.5ms:COD 引脚通过 60kΩ 下拉至 GND。该器件在电流限制条件下持续 0.5ms。它将仅在典型值为 16ms 的间隔后重试。
  • 1ms:COD 引脚通过 120kΩ 下拉至 GND。该器件在电流限制条件下持续 1ms。它将仅在典型值为 32ms 的间隔后重试。
  • 1.5ms:COD 引脚通过 180kΩ 下拉至 GND。该器件在电流限制条件下持续 1.5ms。它将仅在典型值为 48ms 的间隔后重试。
  • 2ms:COD 引脚通过 240kΩ 下拉至 GND。该器件在电流限制条件下持续 2ms。它将仅在典型值为 64ms 的间隔后重试
D

可以通过连接到 VM 或将外部 TVS 二极管连接到 VM 或 GND 来控制不同的衰减模式,从而控制 VCLAMP 引脚设置。必须一次调整一项设置,确保正确连接相应的电阻器。注意:切勿同时组装 R50 和 R51,因为这样做会导致 VM 和 GND 之间发生短路,从而可能损坏器件。此外,确保接头未保持未连接状态,并验证相关电阻器是否已正确组装。为避免出现任何问题,请仅在器件断电时进行这些更改。

可用的衰减模式包括:

  • SLOW:慢速衰减模式,其中 VCLAMP 连接到 VM(组装 R52 并短接 J8)
  • FAST:快速衰减模式,可通过两种方式进行配置:
    • TVS/齐纳二极管 VCLAMP 至 GND(组装 R50 并短接 J7)
    • DTVS/齐纳二极管 VCLAMP 至 VM(组装 R51 并短接 J7)
E

在 ILIM 引脚上使用适当的下拉电阻器配置电流限制。请勿使该引脚保持未连接状态。更改设备断电时的设置。

  • 3A:ILIM 引脚通过 10kΩ 下拉至 GND。将电流限制为 3A(典型值)。
  • 2A:ILIM 引脚通过 30kΩ 下拉至 GND。将电流限制为 2A(典型值)。
  • 1.5A:ILIM 引脚通过 45kΩ 下拉至 GND。将电流限制为 1.5A(典型值)。
  • 1A:ILIM 引脚通过 60kΩ 下拉至 GND。将电流限制为 1A(典型值)。
  • 0.75A:ILIM 通过 80kΩ 下拉至 GND。将电流限制为 0.75A(典型值)。
  • 0.5A:ILIM 引脚通过 120kΩ 下拉至 GND。将电流限制为 0.5A(典型值)。
  • 0.25A:ILIM 通过 240kΩ 下拉至 GND。将电流限制为 0.25A(典型值)
F

SRC 引脚连接到 10mΩ 检测电阻器(R62、R67、R70 和 R73),允许测量负载电流。每个通道的电流由 CSA1 拉至 CSA4,然后由 INA185A2IDRL IC 放大。随后,经放大的电流被发送到 MCU 的 ADC 以供进一步分析。

出于诊断和测试目的,可使用以下测试点:

CSA1:在放大之前对原始 SRC1 输出进行 SRC1 测试点访问。CSA1 测试点显示了通道 1 的放大电流,便于进行调试和分析。

CSA2:在放大之前对原始 SRC2 输出进行 SRC2 测试点访问。CSA2 测试点显示了通道 1 的放大电流,便于进行调试和分析。

CSA3:在放大之前对原始 SRC3 输出进行 SRC3 测试点访问。CSA3 测试点显示了通道 1 的放大电流,便于进行调试和分析。

CSA4:在放大之前对原始 SRC4 输出进行 SRC4 测试点访问。CSA4 测试点显示通道 1 的放大电流,便于调试和分析