EVM 硬件设置和 GUI 安装已完成,现在可以将 EVM 连接到 GUI。以下步骤概述了如何将 EVM 连接到 GUI:
- 在 EVM 连接到 PC 的情况下,打开 GUI。图 3-2 展示了主页。
- 依次点击 File -> Program Device,使用最新软件对 EVM 进行编程。(请参阅图 3-3。)
用户需要在首次设置 EVM 时完成此操作,因为自 EVM 初始编程后可能已发布软件更新。
- 从 EVM 的两个选项中选择合适的 GUI 型号 (图 3-3)。
- GUI 会尝试连接到 EVM。成功连接后,GUI 会显示以下内容。如果没有成功连接,请按照节 2.4 中的步骤再次检查硬件设置是否正确。
- 成功连接后,点击控制页面以打开 通道配置。页面。
- GUI 设置现已完成。下一节概述了 GUI 以及如何使用 GUI 来控制 EVM。